También puede interesarle
Cartesian Kinetics ofrece soluciones de automatización de Goods to Person rápidas y adaptables mediante su plataforma propia Carte+. Carte+ permite una realización de pedidos eficiente y confiable para hacer frente a los patrones de consumo cada vez más a demanda. Cartesian Kinetics tiene su sede en EE. UU. y cuenta con equipos en varias ubicaciones en EE. UU. y Bangalore, India.
- Cambios en la industria de logística y almacenamiento que conducen a una mayor demanda de una velocidad de cumplimiento más rápida
- La infraestructura en los almacenes existentes no está configurada para convertir los sistemas de estanterías manuales en sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASR)
- Los líderes de logística y cumplimiento son reacios a implementar la automatización en la infraestructura existente
- Impulso de 5 × en la productividad de los trabajadores
- Disminución de 10 × en las tasas de error de los trabajadores
- Los almacenes existentes mantienen el ritmo de las demandas de cumplimiento actuales y futuras
Desafío
El desafío de la automatización para los almacenes existentes
En el ámbito de la automatización, las instalaciones de nueva construcción, concebidas para la automatización, suelen acaparar toda la atención. Estas instalaciones están diseñadas con suelos lisos, pilares estratégicamente colocados y otros elementos de infraestructura preparados para una integración perfecta con la robótica y otras tecnologías. El proceso de implementación de la automatización en estas instalaciones es relativamente sencillo porque fueron diseñadas para ser automatizadas.
Cartesian Kinetics, un miembro OEM de nivel bronce de la Rockwell Automation Partner Network, reconoció una realidad que los líderes de automatización no han abordado. Estas nuevas construcciones representan solo una fracción de los centros de distribución y cumplimiento que operan hoy en día. En todo EE. UU., se construyeron hace décadas más de 25000 almacenes que funcionan con éxito, pero no tienen los requisitos de infraestructura para la automatización moderna. De hecho, tienen una infraestructura que hace que la implementación de la automatización sea un desafío: pisos irregulares, sistemas de estanterías manuales y flujos de trabajo operativos profundamente arraigados.
Para los operadores de almacenes que gestionan instalaciones antiguas, "automatizar los procesos es como cambiar una rueda mientras el coche está en movimiento", afirma Jayendran Balasubramanian, cofundador y director general de Cartesian Kinetics. Deben mantener las operaciones diarias mientras se enfrentan a obstáculos que dificultan la adopción directa de la robótica.
Además, los flujos de trabajo de logística y cumplimiento son intrínsecamente imprevisibles, a diferencia del ritmo constante de la fabricación. Los operadores de cumplimiento se enfrentan a dificultades para confiar en que la automatización pueda manejar la naturaleza aleatoria de los pedidos y las entregas y mejorar la productividad.
Al mismo tiempo, el aumento de la demanda de comercio electrónico y las expectativas de los consumidores de una entrega más rápida están impulsando la necesidad de automatización como nunca antes. Los operadores se enfrentan al doble desafío de mantenerse competitivos y abordar las restricciones únicas de sus instalaciones.
Solución
Modernización de almacenes existentes con una solución de automatización personalizada
Cartesian Kinetics trabajó con Rockwell Automation para desarrollar soluciones que se integran en los almacenes existentes y mejoran la colaboración entre humanos y máquinas. Una de las tecnologías clave implementadas fue el software de gemelo digital Emulate3D™. El software de gemelo digital Emulate3D™ permite a Cartesian Kinetics crear réplicas virtuales de las operaciones de almacén, lo que permite a los clientes simular escenarios del mundo real y predecir el impacto de diversos factores, como los días de compras pico o las interrupciones de la cadena de suministro. Esta tecnología ha sido fundamental para ayudar a los clientes a probar y perfeccionar las soluciones antes de invertir en hardware físico, reduciendo así el riesgo y el costo.
Cartesian Kinetics también adoptó la tecnología de carrito independiente de Rockwell Automation (ICT). A diferencia de la robótica que depende de ruedas, la ICT aprovecha la levitación magnética para un movimiento preciso. Este diseño permite que los sistemas de automatización naveguen por los sistemas de estanterías existentes, por imperfectos que sean, eliminando la necesidad de renovaciones de infraestructura costosas y disruptivas.
El uso de ICT por parte de la empresa prioriza la productividad humana. Ahora los robots entregan múltiples contenedores a los trabajadores estacionarios, lo que les permite procesar los pedidos de forma más eficiente. Este enfoque de "mercancías a la persona" reduce la fatiga y la carga cognitiva de los trabajadores, creando operaciones más fluidas y reduciendo los errores.
Resultado
Cumplir la promesa de la automatización
La colaboración entre Cartesian Kinetics y Rockwell Automation ha dado resultados transformadores para la industria de almacenamiento y cumplimiento. En una de las instalaciones de sus clientes, la productividad se disparó, con trabajadores humanos que lograron 5 × la producción en comparación con los procesos anteriores. Ahora, la instalación puede procesar más pedidos en menos tiempo, lo que ayuda a los operadores a escalar sus operaciones y satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Además, las tasas de error se redujeron en un factor de 10, lo que redujo los costos asociados con las devoluciones y aumentó la satisfacción del cliente.
En general, Cartesian Kinetics resolvió un desafío que los líderes de automatización tienden a pasar por alto o evitar por completo. Ahora, los almacenes existentes pueden aprovechar los beneficios de la automatización sin cambios importantes en la infraestructura, para que sigan siendo competitivos y amplíen la capacidad de su fuerza laboral humana.
"La promesa de la automatización no es eliminar a la persona de la ecuación. La promesa de la automatización es aumentar considerablemente su productividad."
Publicado 4 de septiembre de 2025