La industria farmacéutica en Vietnam, como en muchas otras naciones, está sujeta a una amplia gama de reglamentos establecidos por la Administración de Medicamentos de Vietnam, que incluyen las Good Manufacturing Practices (GMP), las Good Distribution Practices (GDP), las Good Pharmacy Practices (GPP) y las Good Storage Practices (GSP), que garantizan una calidad constante en toda la cadena de suministro.
Los fabricantes también deben cumplir con GMP-EU, una norma reconocida a nivel mundial establecida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que establece pautas estrictas para las clasificaciones de salas limpias, la validación del proceso, el control de calidad y la documentación para confirmar la seguridad y la eficacia de los productos medicinales.
Pharbaco, un fabricante farmacéutico líder en Vietnam, se enfrentó al desafío de construir una instalación conforme a ISA-95, una planta de producción avanzada y totalmente integrada que cumple con la norma internacional ISA-95 para la automatización. Esta norma ayuda a garantizar que los sistemas empresariales y de producción funcionen de manera transparente y ofrezcan eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo.
En Vietnam, se espera que el sector farmacéutico crezca hasta USD 9400 millones en 2027, según un informe de KPMG. La industria farmacéutica del país está sujeta a una amplia gama de reglamentos establecidos por la Administración de Medicamentos de Vietnam (DAV), incluidas las Good Manufacturing Practices (GMP), las Good Distribution Practices (GDP), las Good Pharmacy Practices (GPP) y las Good Storage Practices (GSP), que garantizan una calidad constante en toda la cadena de suministro. Los fabricantes farmacéuticos de Vietnam también deben cumplir con GMP-EU, una norma reconocida a nivel mundial establecida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que establece pautas estrictas para las clasificaciones de salas limpias, la validación del proceso, el control de calidad y la documentación para ayudar a garantizar la seguridad y la eficacia de los productos medicinales.
Para cumplir con estos reglamentos, Pharbaco se asoció con Qui Long, una empresa de ingeniería en Vietnam especializada en tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y tecnología de salas limpias.Qui Long es un socio OEM Gold en nuestra PartnerNetwork™. Juntos, Rockwell Automation y Qui Long implementaron un sistema avanzado de purificación de aire adaptado a los requisitos de la producción farmacéutica para un control estricto de la calidad del aire y conforme con las clasificaciones de salas limpias GMP-EU.