Con sede en Les Achards, Vendée, en Francia MG Tech, fundada en 2004, explica que la destreza de sus empleados, apasionados por su profesión, ha sido fundamental para la expansión y el crecimiento de la empresa; el CEO Eric Gautier señala que esto se respalda con una investigación constante en calidad y rendimiento industrial.
Según Charles Girault, desarrollo de negocios en MG Tech: “Ofrecemos una amplia gama de equipos de empaque para productos secundarios y terciarios, incluidas envolvedoras, encartonadoras, formadoras de cajas, empacadoras y paletizadoras. También podemos proporcionar líneas completas de empaque industrial, incluyendo diferentes funcionalidades, para que nuestros clientes puedan adaptar sus líneas de producción a las necesidades industriales.”
Con esta impresionante cartera tecnológica, la empresa atiende una amplia gama de mercados, incluidos lácteos, panadería, confitería, postres, productos frescos, té, café, carne, alimentos para mascotas, cosméticos y abarrotes.
Uno de los productos más vendidos de la empresa es su Wrap-Around Case Packer, disponible en modelos secuenciales o continuos. “El ADN de la empacadora de MG Tech es diferente al de sus competidores”, explica Girault. “Tomamos los productos tal como vienen y, en la medida de lo posible, los recogemos individualmente –respetando la integridad del producto al mantener el contacto físico al mínimo absoluto– usando robots y cargándolos directamente en las cajas sin una fase de agrupamiento, un principio de diseño que hace que nuestras empacadoras sean no solo muy fáciles de operar, sino también rápidas de cambiar entre lotes o formatos, sin necesidad de herramientas.”
A muchos de sus clientes les interesará la nueva Paletizadora Cobótica de la empresa, que realiza la paletización de bandejas abiertas de hasta 30 kg en tarimas Euro o estadounidenses. Gracias a su eje vertical adicional, las bandejas pueden apilarse en tarimas de hasta 2500 mm. Girault amplía: “Nuestra Paletizadora Cobótica ofrece a nuestros clientes mayor flexibilidad en un espacio más reducido, lo que la hace ideal para quienes buscan una solución que les ayude a pasar de la paletización manual a la automática.
“Utilizamos robótica y sistemas de visión en todas nuestras máquinas para la carga y, a veces, para la formación y cierre de cartones”, añade Girault. “Y para mantener la máxima productividad, hemos desarrollado nuestros propios robots —poliariculados y robots delta de 3, 4 o 5 ejes—. También hemos desarrollado sólidas alianzas con proveedores de robots y cobots, incluidos Fanuc.”
Fanuc forma parte de la Rockwell Automation PartnerNetwork™ como Strategic Alliance Partner.
En este sentido, Rockwell Automation ha sido fundamental para MG Tech, no solo en desarrollos tecnológicos específicos, sino también para la expansión de la empresa en el mercado norteamericano. Una de las características clave que MG Tech valora es la arquitectura abierta utilizada por las soluciones de automatización.
MG Tech no hace “cajas negras”, exclama Girault. “Hacemos que nuestros programas sean accesibles a los usuarios finales para que sus técnicos y operadores tengan fácil acceso para modificar los parámetros, todo lo cual es posible gracias a una interfaz fácil de usar en todas las E/S y servo-ejes. Los nuevos formatos deben ser fáciles de crear, no difíciles.”
La conectividad brindada por la solución de automatización también respalda la nueva plataforma IN USE de MG Tech, que se entrega con todas las máquinas nuevas. “IN-USE permite a nuestros clientes acceder a un área de chat con nuestro departamento de servicio, así como visualizar la documentación actualizada de la maquinaria. Además de esto, también ofrece una función de monitoreo opcional, que puede utilizarse para registrar datos de producción y eficiencia para la creación de rutinas de mantenimiento predictivo. Las máquinas también están equipadas con un sistema de telemantenimiento, que utiliza cámaras ubicadas en posiciones estratégicas dentro de la máquina para registrar eventos cuando ocurren.
“Hemos trabajado con Rockwell Automation durante muchos años”, concluye Girault. “Es un actor importante en el mercado de alimentos y cuenta con una sólida red global, la cual nos ha ayudado en nuestra incursión en el mercado norteamericano.”
Descubra cómo podemos ayudarle a desarrollar capacidades inteligentes. Visite nuestro portal inteligente aquí.