Recomendado para usted
Newfoil Machines Limited, que se fundó en 1982, se ha convertido en el líder mundial en el campo de la impresión de etiquetas en rollo, de estampado en caliente, y máquinas de conversión; puede enorgullecerse de haber realizado más de 1,500 instalaciones en 90 países alrededor del mundo.Los clientes principales incluyen múltiples impresoras de etiquetas a nivel mundial, particularmente aquellas que brindan servicios a las industrias de los vinos, las bebidas alcohólicas y la electrónica.
Desde el lanzamiento de la primera máquina en la exposición Label Expo de 1982 en Birmingham (Reino Unido) la gama de máquinas y opciones de Newfoil se ha desarrollado y ampliado continuamente y ahora se la considera el estándar de la industria por su conversión y acabado de alta calidad.De hecho, Newfoil Machines fue la primera empresa en producir etiquetas holográficas autoadhesivas, lanzadas en la exposición Drupa de 1986.
La evolución tecnológica dio como resultado la gama de prensas de los servos de la empresa, que despliegan los últimos desarrollos en tecnología de servos para ofrecer un sistema de control de seguridad y movimiento integrados, que reúne los distintos elementos de control y dinámicos de la máquina en un paquete.Mediante un panel de control de pantalla táctil de HMI, el operador puede configurar y optimizar los parámetros de etiquetas en un tiempo mínimo y almacenar los datos para su reutilización.
Todas las máquinas de Newfoil se diseñan y construyen en la planta de 2,000 m2 que tiene la empresa en el Reino Unido, una instalación moderna equipada con los sistemas de diseño CAD, las herramientas mecánicas CNC y el equipo de producción más recientes.La producción interna representa el 95% del contenido de ingeniería de las máquinas; Rockwell Automation, líder del mercado en tecnología de control de movimiento, suministra el sistema de control de servos.Tener el control total del proceso de fabricación permite a Newfoil Machines disfrutar de una reputación incomparable por su confiabilidad y calidad.
La gama de servos comprende siete variantes de máquinas, con anchos de banda que varían desde 175 hasta 330 mm. Cada modelo implementa control de canal de servos electrónicos y es capaz de realizar hasta 18,000 ciclos por hora, además de rebobinar las etiquetas terminadas y eliminar la matriz.En funcionamiento, las máquinas toman el material preimpreso o en blanco en rollos en la entrada y luego, mediante siete pasos (reinscripción, estampado en caliente, grabado en relieve, laminado, troquelado, decapado y rebobinado) producen etiquetas terminadas, autoadhesivas, laminadas y grabadas en relieve.
En el corazón de la máquina hay una suite de control Allen-Bradley® de Rockwell Automation, que se ejecuta en una red EtherNet/IP.El control primario se entrega mediante un controlador de automatización programable (PAC) CompactLogix™ de Allen-Bradley, que controla sistemas de indexado de servos de cuatro o seis ejes controlados por servovariadores Kinetix® 5500 de Allen-Bradley.Los variadores de velocidad variable PowerFlex de Allen-Bradley completan el elemento de movimiento, mientras que una HMI PanelView™ Plus de Allen-Bradley proporciona la interface de operador.
Según Derrick Evans, director y propietario de Newfoil Machines:“Nuestras máquinas se han diseñado para producir etiquetas de muy alto valor para productos de gran calidad, de manera que debemos tener una solución de automatización que pueda abordar nuestros niveles exigentes de exactitud y calidad.Rockwell Automation pudo ofrecernos asistencia técnica completa a través del período clave de diseño y desarrollo con soluciones prácticas a problemas inusuales.
“Como resultado de la solución integrada de Allen-Bradley”, continúa, “redujimos nuestro tiempo de diseño, recortamos los esfuerzos de programación y facilitamos la resolución de problemas.También estamos viendo mayor flexibilidad, lo cual nos ayudará a mejorar el diseño de nuestra máquina con un mínimo esfuerzo de ingeniería.
“Nuestros clientes están viendo un mantenimiento y una resolución de problemas más fácil”, concluye, “a la vez que disfrutan de mayor seguridad de máquina y del personal.Precisamente, la incorporación de los productos de Rockwell Automation tuvo como resultado una productividad mucho mejor y un retorno de la inversión que mejoró en un 80%”.
Los resultados que se mencionaron anteriormente son específicos del uso de este cliente de los productos y servicios de Rockwell Automation junto con otros productos.Los resultados específicos pueden variar para otros clientes.
Allen-Bradley, CompactLogix y PanelView son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Publicado 10 de mayo de 2016