Acerca de Shandong Mining
Shandong Mining mantiene una cadena industrial completa que abarca la exploración, la minería, el procesamiento, el refinado y la venta de productos de oro, así como la investigación y el desarrollo científico y tecnológico relacionados. Para dar una idea de la magnitud y el alcance, junto con Barrick Gold Corporation, Shandong Mining opera la mina de oro Veladero, la mina de oro más grande de Argentina y la segunda más grande de Sudamérica.
Shandong Mining construyó un centro de datos de plataforma en la nube de Internet industrial de las cosas (IIoT) de control inteligente en Optical Valley Software Park, distrito de Huangdao, ciudad de Qingdao, provincia de Shandong.
A través de este centro, Shandong Mining quería unificar el hardware, el software, la red y otros recursos mediante la computación en la nube, el análisis de datos y las tecnologías móviles. El sistema gestionaría los datos operativos de los equipos transportadores, los datos de información de los clientes y proporcionaría una gestión completa de los equipos.
Para este proyecto, Shandong Mining se centró en la operación de transportadores de correa.
Transformación digital: el momento es ahora
Al igual que otras industrias cíclicas, la minería está impulsada por un crecimiento económico global constante y por los fundamentos del mercado, así como por una demanda creciente de materiales para respaldar las nuevas tecnologías.
La industria sigue enfrentando importantes desafíos operativos, entre ellos la eficiencia de los procesos y el control de costos, en particular con el mantenimiento de los equipos.
Las empresas mineras se han enfrentado a estos mismos desafíos durante décadas, pero la oportunidad de abordarlos se ha ampliado con la incorporación de una nueva variable: transformación digital.
La transformación digital ofrece una gran oportunidad para abordar algunos de los mayores retos de la industria minera. El Foro Económico Mundial prevé que las iniciativas de transformación digital generarán un valor de más de USD 320,000,000,000 entre 2016 y 2025.
Con la madurez del IoT y la tecnología de análisis de datos, Shandong Mining decidió que era el momento de invertir en la transformación digital. El objetivo: mejorar el monitoreo en tiempo real de los equipos, incluyendo vibración, temperatura, presión y ruido.
Especialmente en grandes industrias como la minería, gas y petróleo, el tiempo productivo de los activos críticos impulsa los resultados netos. Esto también incluye máquinas críticas en operaciones de fabricación continua. El uso del mantenimiento preventivo ofrece a los clientes la capacidad de monitorear las predicciones y analizar los detalles sin necesidad de construir sus propios modelos de datos o diseñar sus propias soluciones.
El equipo también se centró en el análisis de datos, el fallo predictivo de los equipos y opciones adicionales para servicio remoto y la resolución de problemas para hacer que el mantenimiento sea más inteligente y confiable, a la vez que se reducen los costos.