Yann Palanchon es vicepresidente de Norteamérica y servicios globales de Pagès Group. El fabricante de equipos originales global es un miembro de nivel oro de PartnerNetwork™ de Rockwell Automation y ofrece soluciones de automatización para la industria del envasado, incluidos los mercados de alimentos y bebidas, médicos e industriales.
Innovador del envasado
Pagès Group ofrece soluciones de automatización para la industria del envasado, incluida la etiquetado, clasificación de alta velocidad, ensamblaje, envasado y paletización. El innovador de la industria es conocido por ser pionero en la tecnología de etiquetado en molde, un proceso de moldeo por inyección utilizado para el envasado de plástico.
Pero con el aumento de los requisitos de sostenibilidad y la demanda de los consumidores, un número cada vez mayor de clientes de Pagès está cambiando al envasado de fibra moldeada. El material se fabrica con una mezcla de madera y agua y es 100% compostable y reciclable.