También puede interesarle
Desde 1969, Meurer Verpackungssysteme GmbH se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de máquinas individuales y líneas completas para el envasado de final de línea. Es uno de los principales fabricantes internacionales de máquinas de envasado de film y cartón, así como de equipos para tecnología de paletización, búfer y transporte. Ha instalado más de 13500 máquinas en todo el mundo.
- Gran dependencia del plástico termoencogible con alternativas viables limitadas para el envasado de multipacks secundarios
- Riesgo de reducción de la velocidad, la fiabilidad y el tiempo productivo al introducir materiales basados en papel desconocidos
- Alto consumo de energía impulsado por túneles de termoencogimiento y procesamiento de película basados en calor
- Presión para acelerar el desarrollo y el lanzamiento de conceptos de máquinas completamente nuevos para satisfacer la demanda del mercado impulsada por la sostenibilidad
- Necesidad de atender a diversos segmentos de clientes con opciones de envasado tanto premium como sensibles a los costos sin aumentar el riesgo de inversión
- FactoryTalk® Optix™
- Desarrolló dos máquinas multipack complementarias basadas en papel:
- Solución de manga de papel para empaque premium
- Solución de cinta de bajo material para aplicaciones sensibles a los costos
- Se logró hasta un 90% menos de consumo de energía al eliminar los túneles de calor
- La eficiencia de la máquina superó el 99%, superando los objetivos del contrato
- La misma huella y velocidad que las máquinas de plástico anteriores para facilitar el reemplazo
- Menor tiempo de lanzamiento al mercado para conceptos de máquinas completamente nuevos
- Mayor flexibilidad para que los fabricantes cumplan con los objetivos de sostenibilidad con menor riesgo de inversión
Reinvención del envasado de multipacks sin plástico
Los fabricantes de alimentos y bienes de consumo enfrentan una presión creciente para reducir el envasado de plástico a la vez que mantienen la velocidad, la eficiencia de costos y el atractivo en los estantes. Para Meurer Verpackungssysteme, esto significó diseñar máquinas de envasado secundario completamente nuevas capaces de reemplazar el plástico retráctil con papel, sin depender de décadas de desarrollo de materiales o máquinas.
Las máquinas de plástico retráctil dependen de túneles térmicos que consumen grandes cantidades de energía y limitan las ganancias de sostenibilidad. Las alternativas de papel introducen nuevos desafíos en torno al manejo de materiales, la adhesión, la confiabilidad y la velocidad. Al mismo tiempo, los clientes de Meurer exigen soluciones que se ajusten a las dimensiones existentes, que coincidan con las velocidades de las líneas aguas arriba y que minimicen el riesgo de inversión.
Meurer necesitaba una plataforma que pudiera respaldar la innovación rápida, el control de movimiento de alta precisión y la confiabilidad basada en datos, a la vez que ayudara a los clientes a navegar por un mercado que todavía está aprendiendo a adoptar nuevos formatos de envasado.
Máquinas de alta velocidad listas para datos basadas en Rockwell Automation
Meurer desarrolló dos conceptos de máquinas distintos a partir de una plataforma compartida. La primera es una solución de manga de papel que envuelve completamente multipacks, lo que ofrece una fuerte presencia en los estantes para marcas premium. La segunda utiliza una cinta adhesiva mínima de papel o plástico para asegurar los paquetes con un uso de materiales y energía mucho menor.
Al no depender de túneles de contracción, la solución de cinta evita la necesidad de calor, lo que reduce el consumo de energía hasta en un 90%. El control de movimiento de precisión sincroniza cuchillos, transporte de cinta, perforación y operaciones de sellado dentro de milímetros, lo que proporciona una calidad de paquete constante a alta velocidad.
La tecnología de Rockwell Automation hace posible este nivel de rendimiento. La programación modular basada en el estándar OMAC acelera el desarrollo y la puesta en marcha, incluso para máquinas con 18 ejes sincronizados. Además, FactoryTalk® Optix™ proporciona visibilidad de datos incorporada, lo que ayuda a los operadores e ingenieros a monitorear el rendimiento, diagnosticar problemas y optimizar las operaciones.
"El corto plazo se debe a la cooperación con Rockwell debido al apoyo, los componentes y la confiabilidad del sistema. Esa fue la clave para instalar una máquina en tan poco tiempo como prototipo", dice Matthias Look, director global de ventas y marketing de Meurer Verpackungssysteme.
Envasado sostenible sin compromisos
Las máquinas de Meurer permiten a los fabricantes dejar de usar plástico sin sacrificar el rendimiento, el espacio o la confiabilidad. Sus clientes pueden elegir soluciones premium o sensibles a los costos según las necesidades del mercado, a la vez que mantienen las velocidades de línea y la eficiencia operativa.
La eficiencia de las máquinas supera constantemente el 99%, lo que reduce el tiempo improductivo y maximiza la producción. Además, las capacidades de datos integradas permiten un análisis de causa raíz más rápido, reducen la dependencia de la experiencia de operadores individuales y hacen que la producción sea más resiliente.
"Normalmente contratamos una eficiencia del 98%. Pero lograr más del 99% es una gran ventaja cuando se calcula la producción total", explica Matthias.
Al combinar el diseño innovador de las máquinas con el control, el control de movimiento y las tecnologías digitales de Rockwell Automation, Meurer ofrece un camino flexible y de menor riesgo hacia el envasado secundario sostenible. Su enfoque ayuda a los fabricantes a cumplir con las expectativas actuales y a prepararse para lo que viene.
Publicado 15 de septiembre de 2026