También podría estar interesado en

Everyday Technologies modernizó sus operaciones y creó un inventario en tiempo real con el ERP Plex, logrando una producción optimizada y capacidades de previsión mejoradas.
- Nuestro sistema de ERP anterior carecía de funciones de previsión y manejo de datos en tiempo real
- La gestión manual del inventario producía problemas de eficiencia y un exceso de existencias
- No permitía la planificación estratégica de los pedidos futuros, lo que obligaba a una toma de decisiones reactiva
- Reducción del 20% del inventario disponible en los primeros tres meses
- Capacidad de prever las necesidades de inventario con hasta 6 meses de antelación
- Mejora de la toma de decisiones en tiempo real y de la eficiencia operacional
Reto
Listo para modernizar y mejorar la eficiencia con un nuevo ERP
Everyday Technologies, con sede en Sidney, Ohio, es una empresa de conformación de metales que ofrece corte por láser, doblado con prensa, soldadura y recubrimientos en polvo a fabricantes de equipos originales (OEM). Respondiendo al lema “El éxito del cliente es nuestro éxito”, la empresa se dio cuenta de que necesitaba un sistema de ERP más avanzado después de depender de la misma solución durante más de 15 años. Aunque el sistema realizaba las funciones básicas, “en realidad carecía de las características modernas y más robustas que ofrecen los sistemas actuales”, afirmó Cody Lee, director general y propietario de Everyday Technologies.
El sistema anterior, alojado en un servidor local, también planteaba varias limitaciones. La empresa necesitaba una plataforma de fabricación inteligente basada en la nube capaz de ofrecer perspectivas en tiempo real, mejorar la eficiencia y permitirles prever con exactitud las necesidades futuras.
Solución
Implementación del ERP Plex para datos en tiempo real e inventario en tiempo real
Tras evaluar otros sistemas de EPR, la empresa eligió el ERP Plex, una solución basada en la nube que ofrece acceso en tiempo real a los datos de producción, control automatizado del inventario y funciones de previsión. El sistema les permitió prever con exactitud las necesidades futuras y gestionar el inventario de manera más estratégica. “La funcionalidad basada en la nube de Plex era algo que no sabíamos que existía”, comentó Lee. Él reconoció que Plex era la mejor opción para la empresa.
Durante la fase de implementación, Everyday Technologies y Plex identificaron y configuraron estratégicamente las estaciones de trabajo de la planta. Estas estaciones permitieron al equipo de trabajo aprovechar el panel de control Plex y agilizar los flujos de trabajo. Los empleados recibieron una capacitación integral que los ayudó a familiarizarse con el nuevo sistema.
Resultado
Producción optimizada y beneficios de la gestión de inventario en tiempo real
La implementación del ERP Plex transformó Everyday Technologies. Lee explicó: “Lo primero que pudimos hacer con Plex que no nos permitía nuestro antiguo sistema fue tener un inventario en tiempo real en todo momento”. Antes, la gestión del inventario estaba dispersa en varias hojas de cálculo que había que monitorear manualmente. Ahora, todos los datos de inventario se centralizan y están activos en Plex. Cada componente de una compra y cada artículo fabricado se codifican con códigos de barras y se gestionan sistemáticamente en tiempo real.
Plex también mejoró el flujo de trabajo de la empresa. Con el inventario en tiempo real, Everyday Technologies puede aislar la capacidad de cada centro de trabajo y centrarse solo en los trabajos y materiales necesarios.
Para concluir, Lee afirmó: “Hemos alcanzado muchas victorias rápidas en los últimos meses. Hay muchas cosas que nuestro equipo tiene muchas ganas de implementar”.
Publicado 2 de diciembre de 2024