Pacmac fabrica máquinas de llenado de tubos y encartonadoras para la industria de CPG. La empresa se divide en tres unidades, fabricando máquinas de envasado con equipos de última generación.
La misión de Pacmac es desarrollar máquinas tecnológicamente avanzadas, diseñadas y fabricadas en India, con un enfoque en la robustez y la satisfacción del cliente.
Automatice el proceso de encartonadora para facilitar los cambios de productos
Ofrezca un diseño de máquina flexible para los mercados globales
CompactLogix™
Servovariadores Kinetix® 5500 EtherNet/IP™
Servomotores Kinetix® VP-Series
Cambios de productos más rápidos
Cartoneado más preciso
Pacmac necesitaba una encartonadora automatizada que pudiera adaptarse rápida y fácilmente a distintos tamaños de envases.
El desafío típico al que se enfrentaba Pacmac con la máquina antigua era el lazo abierto. No había intercambio de datos y la participación de muchos componentes del sistema mecánico disminuía la precisión con el tiempo. Cuando el tamaño del cartón cambiaba, el eje de las máquinas requería ajustes manuales para compensar el desfase. La posición absoluta del motor principal no se podía determinar en caso de fallo de alimentación eléctrica, lo que causaba pérdida de productos, y el fallo del motor principal provocaba la detención completa de la máquina.
Además, las máquinas antiguas tenían una capacidad limitada para manejar variaciones de tubos. Con la arquitectura mejorada, la misma máquina podía encartonadora productos en múltiples variaciones sin detener la máquina, simplemente seleccionando un tipo de tubo diferente desde la HMI.
Desarrollo de una nueva máquina para manejar distintos tipos de cartón, aumentar la productividad y la eficiencia.
Pacmac se asoció con Rockwell Automation para desarrollar una nueva encartonadora con una función de cambio de producto automatizado para satisfacer la creciente demanda global.
Rockwell diseñó una solución para Pacmac, que funciona con CompactLogix™, Kinetix® 5500 EtherNet/IP™ Servo Drives y Kinetix® VP-Series Servo Motors. La nueva máquina tiene el eje conectado al motor, que está en Kinetix® 5500 EtherNet/IP™ para la comunicación con el controlador, lo que elimina el sistema mecánico manual.
Los controladores CompactLogix ofrecen mayor rendimiento, mayor capacidad, mayor productividad y mayor seguridad para ayudar a satisfacer la creciente demanda de máquinas y equipos inteligentes para la fabricación.
Los Kinetix® VP-Series Servo Motors proporcionan un control de movimiento integrado y fluido a través de redes EtherNet/IP™.
Simplificación del diseño de la máquina para satisfacer la demanda
La nueva máquina ha permitido a Pacmac atender a una mayor variedad de productos y a un mayor número de usuarios finales. Ahora es posible la operación y el monitoreo remotos de la máquina, ya que se puede acceder a la arquitectura multidisciplinaria de forma remota para la resolución de problemas o modificaciones, en lugar de tener que visitar físicamente el sitio.
Con la máquina multiejes, es posible la transferencia de datos transparente mediante comunicación Ethernet. Según el tipo de producto, el usuario final puede seleccionar una receta desde la HMI (interfaz hombre-máquina) y el sistema realiza un ajuste de offset automático. Los operadores pueden predecir y detectar fallos con mayor precisión. La posición absoluta de los servos se puede conservar en caso de fallo de alimentación eléctrica.
Los usuarios finales disfrutan de mayor precisión y menor mantenimiento con un sistema mecánico reducido, y la escalabilidad es posible con la adición o eliminación de ejes. Es fácil integrar la máquina con sistemas upstream.
Se reducen el costo de mantenimiento y el tiempo de la máquina, lo que mejora la eficacia total del equipo (OEE). Esto se logra:
Reduciendo el número de piezas mecánicas de una máquina, de modo que menos piezas sufran desgaste extremo.
Automatizando el offset del servo para reducir errores, desechos y tiempo improductivo.
Reduciendo el tiempo de cambio de producto simplemente seleccionando el tipo de producto desde la HMI y realizando los ajustes automáticamente.
Publicado 15 de abril de 2024