Loading
CASO PRÁCTICO | MINERÍA, METALES Y CEMENTO
Recent ActivityRecent Activity

ECM Technologies reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha hasta en un 50% gracias a las perspectivas aportadas por el gemelo digital

La puesta en marcha virtual y el trabajo en paralelo ahorran meses en el cronograma de implementación de plantas de tratamiento térmico para la industria automotriz mediante el software Emulate3D

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dos hombres con cascos en el suelo de una planta que utilizan una tableta mientras trabajan con PlantPAx
Reto
  • El tratamiento térmico es un proceso complejo de múltiples etapas que presenta varios retos al transferir diseños desde la etapa conceptual hasta la fabricación, la instalación y la puesta en marcha.
Solución
  • Se instaló una solución de Rockwell Automation que incluía el software de gemelo digital Emulate3D para la puesta en marcha virtual, la simulación del rendimiento efectivo y la demostración industrial
Resultado
  • Conectividad bidireccional transparente e interactividad con software esencial de otros fabricantes, incluido MATLAB
  • Gran parte del código del PLC se simuló, ajustó y completó totalmente antes de la entrega de la línea
  • La presimulación reduce en meses el plazo de la ruta crítica
  • Reducción del tiempo de puesta en marcha en un 50%, incluso con migración completa al software del cliente
  • El proyecto se entregó a tiempo y ECM ganó mayor confianza en lo que respecta al cumplimiento de los plazos
  • Se requieren menos reuniones en las instalaciones y viajes internacionales
  • Mediante la virtualización de los proyectos, ECM ahora puede gestionar más proyectos simultáneamente

Al combinar las soluciones de gemelo digital con el software de simulación y visualización de procesos líder en su clase, para luego aplicarlos a instalaciones de tratamiento térmico a gran escala, los productos metálicos siguen endureciéndose, pero el diseño, la instalación y la puesta en marcha se vuelven mucho más fáciles.

Gracias al despliegue del software Emulate3D™, ECM Technologies, líder mundial en el diseño y fabricación de los innovadores y modulares hornos industriales de carburación a baja presión, ha desarrollado una solución que soluciona muchos de los retos que supone la instalación y puesta en marcha relacionados con el desarrollo, las pruebas y el despliegue de plantas de tratamiento térmico a gran escala.

El tratamiento térmico a gran escala no es una tarea pequeña, especialmente cuando hablamos de los volúmenes que maneja la industria automotriz. Una instalación moderna de tratamiento térmico puede llegar a ocupar toda una planta, por lo que, junto con su complejidad, tradicionalmente se subcontrata a empresas que han demostrado su capacidad.

Sin embargo, teniendo en cuenta los principios de la operación ligera, los controles de costos, y la fabricación y suministro justo a tiempo, algunas plantas automotrices están buscando incorporar capacidades de tratamiento térmico internamente y en la planta. Además, gracias a esta combinación del control digitalizado de procesos con los gemelos digitales, ECM Technologies lo ha hecho perfectamente viable, lo que le ha permitido eliminar del diseño muchos de los riesgos tradicionales antes de la instalación.

Reto

El tratamiento térmico es un proceso complejo de múltiples etapas con numerosas variables de proceso que deben controlarse con exactitud para mantener la calidad y la uniformidad. El proceso de carburización a baja presión de ECM involucra la infusión de carbono a las piezas de acero para hacerlas más resistentes al desgaste y la fatiga. El proceso de vacío que ha desarrollado la empresa permite a los operadores controlar con exactitud la cantidad de carbono que se difunde en el metal mediante el control de diversas variables, incluida la duración de cada una de las etapas y la primordial presión de vacío.

Según Christian Dugit-Pinat, experto en automatización de ECM Technologies, “Hay varias etapas involucradas. En primer lugar, las piezas se lavan antes del tratamiento térmico y se endurecen al vacío gracias a la carburación, que puede tardar hasta seis horas. Posteriormente, las piezas se enfrían rápidamente mediante templado con gas o aceite antes del revenido y el tratamiento final. En resumen, el tratamiento puede tardar de 10 a 13 horas para crear un componente típico para una caja de cambios automotriz.

“Nuestras plantas de tratamiento térmico con energía eléctrica tienen un diseño multicámara”, agregó, “para que varias piezas con sus respectivas y a menudo únicas ‘recetas’ de tratamiento térmico puedan avanzar en paralelo a través de la línea, con entre 50 y 80 cargas en transición en todo momento. Cada una de estas cargas debe controlarse y gestionarse de manera individual para lograr los niveles de calidad máximos”.

Solución

La automatización moderna cuenta con capacidad de sobras para gestionar estas plantas con parámetros optimizados, pero el diseño, la instalación y las pruebas de aceptación final son otra cosa, ya que muchos de los problemas y las mejoras solo surgen durante las fases de puesta en marcha.

“Se nos encargó la instalación de uno de nuestros sistemas de carburación al vacío de ICBP Jumbo en una planta automotriz grande en México”, explicó Philippe Reymond, gerente de proyectos de ECM Technologies. “Nos enfrentamos a una serie de retos adicionales. No solo teníamos que poner en marcha la producción lo antes posible, sino que el cliente también quería que usáramos su estándar de software, lo que habría requerido reescribir por completo nuestro código. Si a esto le sumamos los plazos y las complejidades habituales de un proyecto de esta magnitud, sabíamos que iba a ser muy complicado. Así que empezamos a investigar de qué manera podríamos agilizar más el proyecto y acelerar su despliegue.”

ECM ya había estado considerando la tecnología del gemelo digital como una posible solución a estas necesidades y este proyecto presentó la oportunidad para que la empresa desplegara activamente el software Emulate3D de Rockwell Automation.

“Cuando tuvimos esta instalación en México en proyecto, hicimos algunas simulaciones mediante Emulate3D con la ayuda de ingenieros de Rockwell Automation”, explicó Reymond. “Se trataba de un proyecto enorme. La reescritura y prueba del código del PLC de un proyecto ya concluido era muy poco realista desde el punto de vista de los plazos, así que la solución evidente fue crear un modelo virtualizado.

“La virtualización nos ofrecía grandes ventajas”, agregó, “una de las cuales era su conectividad con otro software. No solo teníamos que simular los aspectos mecánicos del diseño, sino que también debíamos considerar la termodinámica, la física de procesos y varios flujos, así que usamos MATLAB, que podía enviar los resultados directamente al gemelo digital”.

Resultado

Mediante el uso de Emulate3D, ECM Technologies pudo simular, ajustar y completar gran parte del código del PLC antes de la entrega de la línea y se estima que, al depurar el código en paralelo con la producción en lugar de hacerlo secuencialmente después de la instalación, fue posible reducir en hasta cinco meses los plazos del proyecto ICBP Jumbo. 

“Hicimos una instalación similar hace siete años, sin las soluciones de control de Rockwell Automation ni su software Emulate3D”, agregó Reymond, “y a pesar de que usamos nuestro propio software en ese caso, el proyecto siguió siendo increíblemente complejo. Por el contrario, este nuevo proyecto no solo se entregó a tiempo, sino que también se redujo el tiempo de puesta en marcha en un 50%. Incluso con el propio código del cliente, este segundo proyecto fue más rápido. También fueron necesarias menos reuniones en las instalaciones, lo que redujo los viajes desde Norteamérica”.

Desde entonces, ECM Technologies ha recibido otro pedido del cliente y se están explorando otras oportunidades con ellos. “El cliente sabía que habíamos escrito todo el código del proyecto desde cero”, explicó Reymond, “y le impresionó mucho la rapidez de la instalación y la puesta en marcha. Ahora queremos usar Emulate3D en otros proyectos, tres de los cuales ya están en marcha en estos momentos y sin duda desplegaremos gemelos digitales como parte de nuestros procedimientos internos. “Al virtualizar los proyectos, también podemos gestionar más proyectos simultáneamente, debido a la calidad y a la rapidez con que se obtienen los resultados, y también a que sencillamente necesitamos pasar menos tiempo en la planta del cliente”, puntualizó.

“Muchas de las presiones han desaparecido y el estrés de tener que solucionar problemas en la línea de producción se ha reducido, lo cual es estupendo para todos los involucrados. También tenemos mucha más confianza en lo que respecta a cumplir con los plazos. Ahora, cuando decimos que estará listo el 1 de julio, realmente nos referimos al 1 de julio”.

Nicola Iovine, desarrollador de negocios estratégicos en EMEA, diseño digital y SaaS, en Rockwell Automation, concluyó diciendo lo siguiente: “Emulate3D se está convirtiendo en un elemento esencial en el diseño industrial a medida que más y más empresas reconocen los enormes beneficios que aporta la tecnología de gemelos digitales. El caso de ECM Technologies es una demostración práctica de lo que se puede lograr, y de cómo se puede agilizar el diseño y la puesta en marcha. Queremos colaborar con ECM Technologies a medida que se adentran aún más en el ámbito digital”.

Publicado 1 de febrero de 2024

Temas: Build Resilience Metales Emulate3D Gemelo digital
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora mismo
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left El software Emulate3D reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha hasta en un 50% Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose