Rockwell Automation es conocida por su sistema Integrated Architecture® y The Connected Enterprise®. Estos conceptos siempre se han centrado en la combinación de tecnologías, redes, personas y procesos para proporcionar soluciones de manera eficaz a cualquier desafío de automatización industrial. La integración de Vuforia realidad aumentada (AR) y el sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) Fiix® no es diferente.
Vuforia Expert Capture: instrucciones de trabajo aumentadas para procedimientos de mantenimiento
Los niveles de interés en las instrucciones de trabajo con realidad aumentada han experimentado un crecimiento constante en la manufactura en los últimos años. Vuforia Expert Capture sigue siendo una herramienta eficaz que ayuda a los equipos de mantenimiento con instrucciones de trabajo aumentadas eficientes e intuitivas. ¿Qué hace que esta tecnología sea perfecta para crear procedimientos de mantenimiento aumentados?
Capture la experiencia de sus técnicos más experimentados
Existe una brecha de conocimientos comprensiblemente amplia entre los técnicos de mantenimiento experimentados y los que acaban de incorporarse al equipo. ¿Cómo pueden las organizaciones de mantenimiento poner al día a los nuevos empleados de la manera más eficiente posible? Capturar y registrar los conocimientos de sus expertos de confianza con Vuforia Expert Capture les permite ampliar rápidamente su experiencia y les ayuda a evitar tener que estar disponibles o en planta cada vez que surgen problemas. Al aprovechar la aplicación Vuforia Capture, los expertos pueden tomar un dispositivo móvil, una cámara o, mejor aún, utilizar un headset portátil para grabar procedimientos comunes de resolución de problemas o inspecciones completamente manos libres.
Registre la retroalimentación de los usuarios durante el mantenimiento o las inspecciones rutinarias
Ya sea programado o reactivo, los procedimientos de mantenimiento rara vez se limitan a seguir una lista de pasos sin capturar datos, registrar lecturas de medidores o identificar qué activos se están acercando a estados de desgaste o preocupación. Vuforia Expert Capture puede capturar esta información mediante una variedad de opciones de retroalimentación del usuario, incluidas observaciones de formato libre, confirmación o reconocimiento de pasos y estados de aprobación / rechazo.
Verificación de pasos: pase o falle automáticamente un paso según el estado del activo en tiempo real
¿Desea eliminar cualquier incertidumbre sobre si un paso se completó correctamente? Vuforia Expert Capture ofrece su función más avanzada hasta ahora: Step Check. Este modelo de inteligencia artificial basado en imágenes hace referencia a datos CAD 3D y se entrena con imágenes capturadas durante la finalización del procedimiento. Esto da como resultado pasos que se marcan automáticamente como Pass o Fail solo mediante la entrada de la cámara del técnico, para que las órdenes de trabajo se completen de manera más eficiente.