Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Cuando dos normas de seguridad de máquinas se convierten en una

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cuando dos normas de seguridad de máquinas se convierten en una hero image

Jueves 14 Agosto 2014 Cuando dos normas de seguridad de máquinas se convierten en una: la unión de la (EN) ISO 13849 y la IEC 62061

No todas las fusiones funcionan, pero la unión de dos estándares de seguridad de máquinas tiene un gran potencial para simplificar y aclarar zonas grises anteriores. Parece un viaje tortuoso de la antigua EN 954: Seguridad y parte relacionada de los sistemas de control hasta la IEC 62061: Seguridad relacionada con los sistemas de mando eléctricos, electrónicos y programables. Esta fue seguida por la completamente revisada (EN) ISO 13849, y ahora podemos mirar hacia adelante con la IEC/ISO 17305.

La fecha prevista para la adopción de este nuevo estándar se ha establecido en 2016 como periodo de transición hasta su entrada en vigor en 2018. Seguro que esta norma fusionada hará la vida más clara y fácil, pero habrá que hacer cambios, y más pronto que tarde todos nos encontraremos bajo la piel de una nueva norma mejor.

Fuera de la Unión Europea puede no ser inmediatamente evidente. Con muchas normas nacionales compartiendo disposiciones con las versiones ISO e IEC, y adoptadas en todo el mundo, esta comunidad ayuda a eliminar las barreras técnicas al comercio global. Además, dado el ritmo de desarrollo de la actual seguridad inteligente electrónica y programable, no es tanto el hecho de tener que ponerse al día con las normas, sino más que los estándares necesarios sean actualizados para reflejar lo que realmente está en su lugar.

No se espera que haya nuevas metodologías o fórmulas con las que lidiar, y la migración es un camino bastante trillado por el que hemos navegado antes. En comparación con la migración de la norma EN 954-1 a (EN) ISO 13849 este siguiente paso será una experiencia conjunta más agradable.

Así que deberíamos estar ansiosos de abrazar esta unión, con la certeza de que dos serán mejor que una. Ha sido un largo camino de normas simples que restringían la tecnología que hacía posible una posición donde hay una mayor confianza por adoptar nuevas tecnologías. Ahora podemos sustituir la complicación por consolidación y un régimen más simple y eficaz.

Se puede descargar gratuitamente el “informe técnico” sobre la unión de las normas (EN) ISO 13849 e IEC 62061 en este enlace aqui.

Publicado 7 de abril de 2016


Derek Jones
Derek Jones
Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
Conectar:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Cuando dos normas de seguridad de máquinas se convierten en una
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.