Recomendado para ti
Los arrancadores suaves están diseñados para limitar la corriente o el arranque suave (rampa de voltaje) de un motor.
Lo mismo ocurre con el frenado o el paro suave. Los ajustes simples realizan bien el arranque y el paro.
¿Y qué ocurre entre el arranque y el paro? ¿Sigue utilizando el control de rectificador controlado de silicio (SCR) o utiliza un contactor de derivación?
Algunos arrancadores suaves son totalmente de estado sólido, lo que significa que no necesitan contactor de derivación, y tienen clasificación IEC AC-53a para funcionamiento continuo con control SCR en un motor de jaula de ardilla. Otros arrancadores suaves son híbridos, lo que significa que tienen clasificación AC-53b para servicio intermitente y utilizan un contactor de derivación cuando el motor alcanza la velocidad nominal.
Ventajas del arrancador suave totalmente de estado sólido:
- Puede usarse en modo marcha continua
- No hay desgaste mecánico de los componentes
- Excelente en aplicaciones de alta vibración
- Capacidad para manejar cargas de motor no tradicionales, como cargas resistivas y de transformador
- Más operaciones por hora en comparación con los arrancadores suaves híbridos con contactor de derivación integrado, siendo el factor limitante el contactor de derivación en sí
Mejores aplicaciones:
- Trituradoras de rocas: el ambiente es polvoriento, sucio y tiene mucha vibración si el arrancador suave está montado cerca de la trituradora
- Desbastadoras: similares a las trituradoras de rocas en cuanto al ambiente
- Molinos de martillos: mucha vibración donde un arrancador electromecánico tendría problemas
- Cualquier aplicación que pueda hacer un arrancador suave híbrido, puede hacerla un arrancador suave de estado sólido
- ¿Notó el tema común anterior? Todos involucran ambientes difíciles. La suciedad y el polvo no afectan la funcionalidad porque no hay piezas mecánicas que permitan la entrada de suciedad y acorten la vida útil de la unidad. Algunos arrancadores suaves van un paso más allá y proporcionan revestimiento de conformación, lo que añade un nivel extra de protección contra el polvo conductor o la corrosión ambiental.
Los arrancadores suaves híbridos normalmente contienen SCR no clasificados para servicio continuo, ya que este controlador está diseñado para utilizar SCR para arrancar y parar, y nada más. El uso de un contactor de derivación, ya sea interno o externo, permite que una aplicación funcione continuamente después de que el algoritmo de arranque se detenga y el motor esté a velocidad nominal. El contactor de derivación se abrirá una vez que se haya proporcionado un comando de paro o fallo.
Ventajas de un contactor de derivación interno:
- Factor de forma más pequeño
- Menor disipación de calor
- Cableado simplificado
Ventajas de un contactor de derivación externo:
- Contactor con clasificación completa
- Menos diagnósticos que evitan disparos molestos no críticos
- Una aplicación con sobretensiones de alta corriente frecuentes
Mejores aplicaciones para arrancadores suaves híbridos:
- Ventiladores
- Bombeo
- Transportadores
- Ambientes menos agresivos
Conozca la aplicación del motor que será controlada por el arrancador suave. Después de seleccionar el método de arranque y paro, piense en cómo debe funcionar el modo marcha intermedio. Luego seleccione el modo marcha apropiado para adaptarlo a la aplicación. Para ayudar con el proceso de pensamiento, pregúntese lo siguiente sobre la aplicación:
- ¿Ambiente limpio?
- ¿Vibración?
- ¿El espacio es un problema?
- ¿Desea diagnósticos completos a toda velocidad?
- ¿Ciclo de servicio alto?
Para obtener más información sobre el control de contactor de derivación Soft Starter Bypass Technology in Smart Motor Controllers.
Publicado 28 de noviembre de 2016