Durante más de un siglo, Rockwell Automation ha ayudado a mejorar la forma en que el mundo construye, mueve y protege lo que más importa. Ese legado refleja una progresión constante desde los primeros controles hasta los PLC y las operaciones conectadas que ayudan a la industria a funcionar con precisión y confianza.
La próxima ola de progreso es la protección de las operaciones digitales. La conexión de entornos industriales permite obtener nuevos conocimientos y eficiencias, pero también introduce un mayor riesgo. Muchos sistemas de tecnología de operaciones (OT) son antiguos, fragmentados y no se diseñaron originalmente teniendo en cuenta la ciberseguridad. Las herramientas y estrategias de IT tradicionales no son suficientes para proteger estos entornos sin interrumpir el tiempo productivo.
Al mismo tiempo, los estados-nación, los ciberdelincuentes, los hacktivistas y los exploits impulsados por IA se vuelven más sofisticados en sus ciberataques, y los sistemas industriales que mantienen en marcha las empresas se convierten en su principal objetivo. Para adelantarse a las amenazas en evolución, las organizaciones necesitan estrategias de seguridad eficaces y tecnología diseñada para las realidades de la OT.
Presentación de SecureOT
Suite de soluciones SecureOT™se creó para satisfacer la creciente demanda de la industria de operaciones resilientes en cada etapa del ciclo de vida de la ciberseguridad industrial. SecureOT combina la SecureOT Platform (anteriormente conocida como Verve Security Center) con servicios de seguridad profesionales y gestionados, aprovechando un enfoque neutral en cuanto a proveedores, específico de OT y escalable a nivel mundial.
SecureOT adopta un enfoque unificado para ayudar a las organizaciones a madurar y escalar sus programas de ciberseguridad, adaptarse a las realidades operativas y navegar por las presiones normativas. Conecta décadas de experiencia en OT de Rockwell Automation con protección específica de OT y marcos de ciberseguridad modernos para ayudar a proteger los sistemas que impulsan la vida cotidiana.
Cómo SecureOT aporta valor a las organizaciones industriales
Diseñado para la complejidad de los entornos de OT y respaldado por más de 100 años de experiencia industrial, SecureOT ofrece visibilidad, control y confianza en tiempo real para ayudar a proteger las operaciones de extremo a extremo. Se adapta a las organizaciones en cualquier punto de su viaje de ciberseguridad, proporcionando una protección integral en todo el panorama de riesgos para que la producción y la modernización puedan avanzar juntas.
SecureOT aborda diversos sistemas de OT anticuados con un enfoque independiente de los proveedores que se integra a la perfección en las arquitecturas existentes. Esta flexibilidad ofrece una visión completa de los riesgos a la vez que maximiza las inversiones existentes. Y con un profundo descubrimiento de activos y un análisis contextual en el núcleo de la SecureOT Platform, los equipos de seguridad pueden identificar y priorizar rápidamente los riesgos de OT tanto de sistemas antiguos como modernos. Esto permite una remediación rápida e integrada, lo que reduce el tiempo para mejorar la postura de seguridad y ayuda a las organizaciones a mantener la continuidad operacional.
Capacidades de SecureOT: construidas sobre la base de la tecnología anterior, diseñadas para lo que viene
Rockwell Automation ayuda a los fabricantes y a la infraestructura crítica a aprovechar la innovación con nuestro profundo conocimiento de la OT, el compromiso de crear el futuro de las operaciones digitales seguras y un conjunto completo de capacidades en todo el panorama de riesgos.
Asesoría estratégica
SecureOT une a los equipos de IT y OT bajo una misma estrategia basada en marcos de trabajo reconocidos a nivel mundial como NIST Cybersecurity Framework (NIST CF), NIS2 e IEC 62443. La alineación con estas normas no solo fortalece la postura de seguridad, sino que también ayuda a crear el caso empresarial para la ciberseguridad industrial, impulsando la acción a través de evaluaciones, la cuantificación del retorno de la inversión y el cumplimiento normativo. Este enfoque integral sienta las bases de una hoja de ruta clara y personalizada que prioriza la reducción de riesgos y minimiza el impacto de posibles amenazas futuras.
Redes e infraestructura industriales
Con SecureOT, Rockwell Automation ha evolucionado para abordar la creciente complejidad y las demandas de seguridad aprovechando profundos conocimientos de redes industriales para diseñar, implementar y gestionar la infraestructura de red crítica para empresas industriales. Aprovechando nuestro liderazgo, SecureOT diseña arquitecturas seguras basadas en los principios de Converged Plantwide Ethernet (CPwE), incorporando soluciones para la segmentación, la virtualización y el acceso remoto seguro para permitir alta disponibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Lo que antes requería esfuerzos internos ahora se ha simplificado en una solución unificada y totalmente gestionada con asistencia remota 24/7, monitoreo proactivo y gestión del ciclo de vida completo. Esto ayuda a las empresas a transformar sistemas fragmentados y vulnerables en redes resilientes y escalables, para que puedan centrarse en la producción y ayudar a proteger sus operaciones.
Inventario de activos y gestión del ciclo de vida
Desde los primeros sistemas de control hasta las fábricas inteligentes actuales, hemos mantenido nuestro compromiso de comprender y optimizar las operaciones industriales. SecureOT Platform amplía ese legado al proporcionar visibilidad completa en activos de OT, independientemente del fabricante, a la vez que proporciona información sobre riesgos con contexto para una visión holística del panorama de riesgos. Más allá del descubrimiento básico de activos, la plataforma consolida miles de puntos de datos en una sola vista unificada, estableciendo una base unificada basada en datos para una gestión proactiva de riesgos. Esta profundidad de información agiliza las operaciones de seguridad, fortalece la resiliencia y permite a las organizaciones gestionar activos a lo largo de su ciclo de vida.
Gestión de riesgos y vulnerabilidades
Durante décadas, hemos ayudado a los fabricantes a gestionar el riesgo operativo y a aumentar el tiempo productivo. SecureOT Platform se basa en esa experiencia aplicando una puntuación de riesgos multidimensional para comprender mejor cómo el riesgo del entorno de OT podría afectar a las operaciones. SecureOT Platform permite respuesta de remediación integrada como la configuración, los parches y la gestión de exposición. La eficiencia aumenta cuando todo el proceso se gestiona desde una única plataforma diseñada para entornos de OT, lo que mejora la madurez de la seguridad sin ralentizar la producción.
Detección y respuesta administradas
A medida que la protección de las operaciones digitales se vuelve cada vez más compleja, SecureOT sigue comprometida a ofrecer la información y la asistencia necesarias para que los sistemas industriales funcionen sin problemas. Nuestros servicios de detección y respuesta gestionadas (MDR) proporcionan monitoreo continuo 24/7 y análisis avanzados diseñados específicamente para entornos de OT, uniendo la información operativa con la ciberseguridad para reducir la fatiga de alertas y acelerar la remediación. A través de nuestro centro de operaciones de seguridad (SOC) y centro de operaciones de red (NOC) de OT dedicados, profesionales experimentados en ciberseguridad de OT actúan como una extensión de su equipo de operaciones, minimizando las interrupciones, impulsando la eficiencia de costos y llenando las brechas de habilidades críticas. Al integrarse perfectamente en las arquitecturas existentes, el servicio de Monitoreo y respuesta de seguridad recopila datos de múltiples fuentes para ayudar a identificar y priorizar los riesgos antes de que afecten a la producción. Este enfoque proactivo permite a las organizaciones adelantarse a las amenazas, mantener el tiempo productivo y fortalecer su postura de seguridad sin sobrecargar los recursos internos.
Respuesta y recuperación ante incidentes
A medida que el volumen y la sofisticación de las ciberamenazas siguen evolucionando, las empresas industriales deben estar preparadas para restaurar las operaciones de forma rápida y segura tras un ciberataque o una interrupción. Cuando se produce un incidente, la máxima prioridad es la contención rápida, la erradicación y la restauración del sistema para minimizar el tiempo improductivo y los daños. SecureOT lo permite mediante un análisis forense exhaustivo, una investigación de la causa raíz y una planificación de la resiliencia – restaurar la confianza en las operaciones y permitir el progreso continuo. Respaldadas por asistencia técnica en las instalaciones y remota 24x7x365, estas soluciones permiten reanudar la producción de manera eficiente, mientras que las investigaciones detalladas posteriores a los incidentes informan las estrategias para fortalecer la ciberresiliencia futura.
Diseñado para el progreso: cómo evoluciona SecureOT
Desde los controles electromecánicos hasta las operaciones autónomas, Rockwell Automation evoluciona continuamente para hacer frente a los retos y las demandas de la industria. SecureOT se ha desarrollado siguiendo ese mismo principio. Integra personas, procesos y tecnología en un programa de seguridad dinámico para lograr una resiliencia de extremo a extremo.
SecureOT representa un compromiso a largo plazo con la mejora continua, la colaboración y la innovación centrada en el cliente, con una base para nuevas capacidades y asociaciones.
Cuando la seguridad evoluciona, también lo hace la posibilidad. SecureOT es el siguiente capítulo del legado de Rockwell Automation para vincular la innovación industrial con la resiliencia de la ciberseguridad.