Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Manténgase al tanto de las alarmas y los problemas de producción con la HMI adecuada

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Manténgase al tanto de las alarmas y los problemas de producción con la HMI adecuada hero image

Cuando un componente de la máquina falla o las condiciones de funcionamiento comienzan a cambiar, la primera señal para los trabajadores de que algo anda mal suele ser una alarma en la HMI. Factores como la precisión, la detectabilidad y la información que proporciona la alarma pueden afectar directamente la rapidez con la que los trabajadores la ven y reaccionan ante ella.

Por eso, muchos productores industriales han optado por utilizar software de HMI moderno.

El software de HMI moderno integrado con el sistema de producción puede ofrecer información de alarmas más detallada y eficaz que el software de HMI del pasado, lo que proporciona a los trabajadores una visibilidad más confiable de las condiciones críticas. El software también le permite aprovechar funciones avanzadas como comandos de alarma y acceso móvil a alarmas, lo que puede ayudar a los trabajadores a identificar y resolver problemas con mayor rapidez.

Con el software de HMI moderno, puede mejorar su enfoque de alarmas de tres maneras clave:

  1. Mayor velocidad y exactitud
    Las alarmas tradicionales basadas en tags monitorean los puntos de datos en un controlador para buscar cambios de estado, encaminando la información al gestor de alarmas y al registro de alarmas. Este enfoque es eficaz, pero tiene algunos inconvenientes.

    Por ejemplo, los tags de alarma deben configurarse tanto en el controlador como en la HMI. Las marcas de tiempo de las alarmas también se retrasan, ya que las aplica la HMI después de la encuesta y el procesamiento, en lugar de hacerlo inmediatamente cuando se produce la alarma.

    El software de HMI moderno le ofrece una segunda opción: alarmas basadas en dispositivos. Estas alarmas se detectan y gestionan en un controlador, lo que significa que las marcas de tiempo de las alarmas se aplican inmediatamente, en lugar de retrasarse hasta que las alarmas llegan al servidor de HMI. Por ello, puede detectar las condiciones de alarma más rápidamente y proporcionar a los trabajadores información de alarma más exacta.

  2. Notificaciones mejoradas
    El software de HMI moderno aprovecha la naturaleza conectada de las operaciones modernas. Esto significa que los trabajadores ya no necesitan estar frente a las pantallas para saber cuándo se producen las alarmas. En su lugar, pueden recibir notificaciones remotas por correo electrónico, mensajes de texto o alertas en el teléfono inteligente.

    El software también le permite escalar las notificaciones de alarma a otros, como cuando un trabajador no responde a una alarma o cuando las condiciones empeoran.

    Por ejemplo, si un tanque supera su umbral aceptable de 80 °C, los operadores pueden ser notificados con una alerta de HMI tradicional y un mensaje de texto a sus teléfonos inteligentes. Si esa temperatura aumenta a un umbral urgente de 90 °C, también se pueden enviar mensajes de texto al gerente de planta y al equipo de mantenimiento. Y si la temperatura alcanza un umbral crítico de 100 °C, se puede activar el sistema de monitoreo de emergencia para iniciar una evacuación de la planta.

  3. Resolución más rápida de problemas
    Cuando algo sale mal en la producción, lo último que desea es perder tiempo buscando pistas sobre lo que ocurrió.

    El software de HMI moderno puede usar tags asociados para incluir datos de procesos con información de eventos y mensajes de alarmas. Por lo tanto, cuando se dispara una alarma, el personal de producción puede recibir automáticamente información que describe cómo era el entorno operativo del sistema cuando se produjo la alarma.

Respuesta a alarmas más inteligente y rápida

Cuanto antes se notifique a los trabajadores sobre las alarmas de HMI, más rápido podrán responder y recuperarse de los problemas de producción que pueden afectar sus resultados netos.

Más información sobre el software de HMI moderno

Carol Jors
Carol Jors
Narradora, Rockwell Automation
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Manténgase al tanto de las alarmas y los problemas de producción con la HMI adecuada
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose