El mantenimiento de un buque FPSO durante todo su ciclo de vida no es una tarea fácil. Los procesos actuales necesarios para mantenerlo actualizado y funcionando de manera eficiente consumen mucho tiempo, son costosos y restrictivos. Sin embargo, con la ayuda de la automatización modular, parece que hay un futuro prometedor por delante.
El estándar MTP es una idea joven en comparación con los procesos anteriores de la industria de gas y petróleo. Es un estándar de paquete de tipo módulo que ahorrará a los propietarios y operadores una cantidad significativa de dinero y reducirá el tiempo de capacitación. Este estándar también facilitará el proceso de actualización de una matriz de sistemas de una FPSO.
Estándar MTP: ¿Cómo y por qué?
La automatización modular ha ayudado a crear una conectividad fluida y mejoras en la producción en otras industrias. Las empresas farmacéuticas la utilizaron durante la pandemia para ayudar con la fabricación de vacunas. Ahora, se espera que proporcione una inyección de eficiencia mejorada a la industria de gas y petróleo.
Las FPSO contienen muchos módulos que constituyen el proceso completo en un buque. Sin embargo, mantener todos estos módulos actualizados y sincronizados puede resultar difícil. Cuando los módulos se diseñan teniendo en cuenta un estándar, conectarlos con otros permite a los propietarios y operadores integrarlos y controlarlos con mucha más facilidad. El resultado es un sistema de automatización más integrado y eficiente. El MTP reducirá la necesidad de integración personalizada, lo que permitirá a los propietarios y operadores seleccionar varios proveedores, creando más flexibilidad.
Lo que MTP puede hacer por usted
Un estándar MTP promete muchos resultados positivos. El primero es un ahorro de costos significativo. Los procesos actuales de actualización son costosos para los propietarios y operadores. Al cambiar a un estándar de la industria, verán un aumento significativo en el ahorro de los costos totales de mantenimiento y gastos de capital.
La longevidad es también una ventaja de este estándar. La actualización del contenido de automatización a bordo es la manera de mantener un buque en funcionamiento sin problemas, y el MTP facilitará esta tarea. Los operadores podrán realizar actualizaciones a medida que la tecnología envejece y crece, y al mismo tiempo podrán reutilizar la interfaz. Esto también se traduce en menos capacitación para los operadores de buques.
Simplificar y atender las necesidades de un buque
Los paquetes de módulos de propiedad exclusiva a menudo requieren que los operadores de buques se limiten a un solo proveedor de automatización. Aunque esto puede no causar problemas a algunos operadores, otros podrían tener dificultades si deciden integrar soluciones de nuevos proveedores. Esto requiere mano de obra calificada, generalmente un ingeniero que conozca ambos sistemas, y puede ser costoso. Un enfoque estandarizado como el MTP permite a los usuarios finales crear las mejores soluciones para sus necesidades, incluso con contenido de automatización preexistente.
¿Cuáles son los próximos pasos para el futuro?
La adopción de MTP por parte de la industria de gas y petróleo está cerca, pero realmente lleva mucho tiempo establecer un estándar para toda la industria. Mediante el esfuerzo colectivo de NAMUR, los proveedores de la industria y los socios OEM, el MTP podría finalizarse tan pronto como en 2023. Los sistemas propietarios han sido la norma para los operadores de FPSO, y los proveedores se enfrentan a la posibilidad de que un estándar de automatización amenace los márgenes de beneficio. Sin embargo, no se pierden las ventajas que acompañan a un estándar y la adopción gradual de este beneficiará a la industria en general.
Como sabemos, el desarrollo del estándar MTP requiere una participación práctica. Los proveedores OEM han estado trabajando arduamente, intentando pruebas "plug and play" que conectan módulos en un sistema principal. Estas pruebas han sido exitosas y pronto demostrarán que cualquier proveedor de automatización puede controlar todos los módulos OEM a bordo, independientemente del contenido del proveedor de automatización.
Muchas personas todavía están conociendo las posibilidades asociadas con el estándar MTP. La adopción beneficiará a los operadores y reducirá el costo total de propiedad, creando un futuro más brillante para la industria de gas y petróleo.