Las empresas mineras se enfrentan hoy a una realidad compleja: las operaciones involucran múltiples sistemas y procesos distribuidos en diferentes áreas dentro de un sitio que deben trabajar juntos de manera fluida. Esta complejidad introduce desafíos más allá de la productividad y el costo, como el cumplimiento de estrictas normas de seguridad, regulaciones de energía y requisitos de ciberseguridad. Los sistemas tradicionales aislados para el control de procesos y la infraestructura de energía hacen que estos desafíos sean aún más difíciles de gestionar.
¿La respuesta?
Proceso unificado e integración de procesos y energía: una estrategia que conecta estos sistemas de manera fluida, permitiendo visibilidad en tiempo real, control centralizado y toma de decisiones basada en datos en todos los sitios. A continuación, se explica por qué este enfoque es fundamental para las operaciones mineras globales y cómo aborda los desafíos más duros de la industria.
El desafío de la minería global
Operar en varias regiones significa navegar:
- Complejidad normativa: Los estándares de seguridad, ambientales y de demanda de energía pueden ser difíciles de gestionar dentro de un sitio cuando los sistemas están desconectados. Esta falta de integración incrementa el riesgo y añade una importante carga administrativa
- Disminución de la productividad: La productividad minera ha caído un 28% en los últimos años, a menudo debido a operaciones fragmentadas y a una integración deficiente.
- Costos de energía y sustentabilidad: La minería consume 12 EJ al año, cerca del 3.5% de la demanda de energía global. La eficiencia energética es ahora una prioridad regulatoria y financiera.
- Riesgos de ciberseguridad: Los ciberataques en minería se triplicaron entre 2023 y 2024, con 70% causando interrupciones operativas, una gran preocupación para los sitios conectados a nivel mundial.
- Desafíos de la fuerza laboral: La capacitación de operadores para gestionar sistemas complejos en distintas regiones puede tomar 5–10 años, lo que ralentiza la escalabilidad.
- Seguridad y gestión de riesgos: Los sitios sin monitoreo centralizado pierden una 22% de reducción de incidentes de seguridad observada en operaciones integradas.
Estos desafíos se amplifican cuando las operaciones están distribuidas. Los sistemas aislados dificultan la aplicación de normas consistentes, el intercambio de datos y la respuesta rápida ante problemas.