Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Mejore la medición y el control con una solución unificada

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estación de medición de tubería skid para refinería

Actualmente, los productores de gas y petróleo están pasando de campos de plataformas de un solo pozo a plataformas de múltiples pozos más complejas.

Aunque las plataformas de múltiples pozos tienen una serie de ventajas, el aumento de tamaño y alcance ha creado un nuevo desafío: requisitos de datos y control mucho mayores. Estos nuevos requisitos están ejerciendo nuevas presiones sobre los productores para mantener la integridad y la exactitud de los datos.

Rompiendo tradiciones

Los costos de mantenimiento, la escalabilidad y las capacidades de datos/medición han llevado la tecnología de RTU tradicional a sus límites. 

Cada pozo de una plataforma de varios pozos requiere elevación artificial, control de equipos, medición de flujo y medición de nivel. Esto crea más exigencias de control y adquisición de datos de las que puede manejar una RTU tradicional y única. Para abordar esto, los productores necesitan comprar RTU adicionales para distribuir el control entre varias unidades. Pero hay desafíos con este enfoque:

  1. El uso de múltiples RTU puede crear un "nido de pájaros" para los productores, ya que requiere el mantenimiento de múltiples configuraciones y programas de aplicación, lo que complica la gestión de la comunicación.
  2. El uso de hardware de múltiples proveedores puede limitar la comunicación SCADA, complicar la integración y dificultar las prácticas de capacitación.
  3. Las RTU de "caja negra", diseñadas con entradas y salidas específicas, limitan la flexibilidad para cambiar o actualizar los sistemas y crean desafíos de servicio y asistencia técnica.

Los operadores y gerentes que han experimentado problemas comunes de RTU pueden encontrar mejores soluciones en plataformas de control único, modulares y escalables, como la tecnología de controlador lógico programable (PLC).

Éxito con una sola plataforma

Modular: Con el control multidisciplinario, los PLC se pueden configurar de diferentes maneras, lo que permite el control de una amplia variedad de instrumentos de campo. Los operadores pueden lograr la automatización normal de las plataformas de pozos, así como el control combinado de procesos y discreto, con un sistema que también admite la comunicación para muchos tipos de redes diferentes.

Escalables: Los PLC ofrecen bibliotecas y códigos predefinidos que se pueden añadir y configurar al instante en planta, lo que facilita la incorporación de nuevo hardware y la escalabilidad para nuevos pozos. Esto minimiza la necesidad de que los técnicos escriban nuevos códigos cuando se añade hardware, lo que ayuda a eliminar el tiempo improductivo y a reducir los gastos.

Además, los módulos avanzados, como un computador de flujo de gas y petróleo en chasis, logran los estándares de medición requeridos dentro de la arquitectura de control. Esto permite a los productores tener una arquitectura de control y medición sin requerir ningún pago de licencias y eliminando el esfuerzo desafiante de integrar productos de múltiples proveedores.

Control e integridad de los datos: Cada vez que los datos se transfieren de un sistema a otro, la integridad está en riesgo. Con soluciones de infraestructura integrada como el módulo de computador de flujo de ProSoft Technology y la plataforma de control de Rockwell Automation, los productores pueden ayudar a garantizar la integridad de sus datos porque:

  1. Los datos de control y de flujo del módulo se pueden conservar en su formato nativo y no es necesario agregarlos.
  2. La solución es capaz de proporcionar un nivel más granular de datos, con información hasta el milisegundo, para cumplir con los estándares de medición de la industria y ayudar a garantizar la exactitud de los datos en la transferencia de custodia.
  3. Admite medición a mayor escala de tramos de medidores más grandes. El computador de flujo de ProSoft Technology funciona como Coprocesador de la plataforma de control de Rockwell Automation, lo que permite medición a mayor escala.
  4. La funcionalidad de E/S remotas incorporada permite controlar la operación completa y obtener información sobre la medición/adquisición de datos desde un dispositivo móvil.

Control y medición simplificados

Las plataformas de múltiples pozos han aumentado los requisitos de datos y aplicaciones en las operaciones upstream como nunca antes. Sin embargo, con la llegada de datos desde múltiples ubicaciones, es importante tener la capacidad de gestionarlos en un solo sistema y gestionarlos adecuadamente. Los PLC modulares y escalables son capaces de manejar las arquitecturas escalables requeridas por las plataformas de pozos modernas e integrarse fácilmente con otros sistemas, como los módulos de flujo. Pasar a una sola solución permite una mayor integridad de los datos, una mejor escalabilidad y una reducción de los tiempos y costos de instalación.

Obtenga más información aquí.

Este blog fue coescrito por Erik Syme, director de gestión de programas de ProSoft Technology, un Encompass Partner dentro del PartnerNetwork de Rockwell Automation.

Encompass y PartnerNetwork son marcas comerciales de Rockwell Automation Inc.

Publicado 14 de junio de 2019

Temas: Petróleo y gas

Nolen Moss
Nolen Moss
Strategic Account Manager, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Mejore la medición y el control con una solución unificada
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose