Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Obtenga flexibilidad y productividad con sistemas batch modernos

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Obtenga flexibilidad y productividad con sistemas batch modernos hero image

El aumento de las exigencias de los consumidores ha puesto de relieve la necesidad de soluciones de producción mejoradas y más flexibles. Desde el manejo de una mayor variedad de productos hasta la necesidad de cambios más fáciles y frecuentes en toda la producción, las empresas químicas buscan formas de aumentar la flexibilidad operativa.

La utilización de un sistema de control por lotes moderno está ayudando a estas empresas a lograr operaciones químicas más flexibles, productivas y eficientes. Los sistemas de control por lotes secuencian el mismo conjunto de equipos de producción de diferentes maneras, según recetas específicas, que producen diferentes productos finales.

Contar con un sistema que permita a los operadores controlar de forma fácil y completa estas recetas es clave para lograr la flexibilidad requerida en el entorno actual. A continuación, se presentan algunas mejoras que las empresas han observado con la implementación de un sistema de control por lotes moderno:

  • Aumento de los rendimientos
  • Reducción del tiempo improductivo no planificado
  • Procedimientos reforzados
  • Reducción de los tiempos de ciclo de lotes
  • Mayor reutilización

Los sistemas de control por lotes tradicionales no pueden satisfacer las crecientes necesidades de las empresas químicas y sus consumidores. Estos sistemas provocan problemas de producción como alertas emergentes molestas innecesarias, falta de automatización basada en recetas y operaciones de cambio complejas.

Todo ello puede provocar una disminución de la calidad y el rendimiento del producto y un aumento de los tiempos de ciclo de lotes, lo que reduce el rendimiento de la planta. Sin embargo, un sistema de control por lotes moderno puede proporcionar importantes beneficios de producción.

Nuestras soluciones de sistema de control por lotes proporcionan un entorno de control de flexibilidad para ayudarle a satisfacer sus demandas de mayor producción y mejores rendimientos. Obtenga más información aquí.

Flexibilidad y control de calidad

Un sistema de lotes moderno aporta un nuevo nivel de flexibilidad a las plantas de productos químicos actuales. El sistema permite a los operadores cambiar las recetas con facilidad y con una mínima interacción manual. Esto permite cambios más rápidos y frecuentes, lo que permite a las empresas producir lotes de diversos tamaños. 

El productor de productos químicos especiales DuPont implementó un sistema de lotes moderno para sustituir su sistema tradicional obsoleto. La empresa ahora puede ahorrar tiempo y esfuerzo significativos, ya que solo tiene que configurar una nueva fase al hacer cambios en su receta de solvente.

Ahora pueden reutilizar esta configuración. Como se ha señalado anteriormente, un sistema de lotes moderno permite a los productores seguir los mismos procedimientos y configuraciones de forma repetida con menos intervención del operador. Esto reduce la variabilidad y los errores en toda la producción. En total, esto impulsa procesos de fabricación más rápidos, aumenta la flexibilidad y mejora la calidad del producto.

Variabilidad y confiabilidad

Un sistema de lotes tradicional requiere que la secuencia completa de procesos se diseñe y se establezca desde el servidor de lotes. La interacción con los datos y la toma de decisiones se produce antes de la transición a cada nuevo paso del proceso. Los operadores no pueden recibir datos durante toda la operación en tiempo real. Un sistema de lotes moderno proporciona a los operadores datos de ejecución de lotes en tiempo real, lo que permite una evaluación continua de los parámetros de los lotes y proporciona información valiosa sobre el proceso.

En el sistema moderno, porciones de la secuencia de lotes se ejecutan directamente en el controlador, lo que le permite realizar transiciones de menos de un segundo de un paso del proceso por lotes al siguiente. En un sistema de lotes tradicional, estas secuencias se ejecutan en un servidor. Esto requiere que el servidor se comunique continuamente con los controladores para ejecutar acciones, lo que aumenta el tiempo necesario para ejecutar estas transiciones. Se ahorra tiempo y esfuerzo cuando estas transacciones se realizan en el controlador, independientemente del servidor. 

Escalabilidad

Cuando se añaden nuevos equipos de procesos a la línea de producción, la programación adicional hace que el proceso sea largo y complicado.

Un ejemplo: cuando una planta pasa de una sola unidad de mezcla a varias unidades. Un sistema de lotes moderno reduce considerablemente el esfuerzo de ingeniería necesario para implementar estos cambios. Al utilizar la información existente en el sistema, se pueden añadir nuevas unidades con las mismas capacidades que la unidad existente; por lo tanto, las recetas y secuencias existentes se pueden ejecutar utilizando el nuevo equipo.

Además, si hay diferencias menores en el funcionamiento de las unidades, una parte de la secuencia puede ejecutarse en el controlador, lo que nuevamente permite menos cambios en las recetas y secuencias existentes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce los costos de ingeniería.

Los proveedores de equipos modulares y los fabricantes de equipos originales también pueden beneficiarse de la escalabilidad de un sistema de lotes moderno. Estos proveedores pueden proporcionar unidades que incluyen fases e incluso secuencias que se pueden integrar en el sistema de lotes basado en servidor.

Estas fases y secuencias definidas en el controlador se pueden ejecutar desde el nivel supervisor. Esto significa que los proveedores pueden ofrecer un valor adicional a sus clientes finales y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de determinar las capacidades de las unidades que están proporcionando.

Con el uso de un sistema de lotes flexible y moderno, los productores de productos químicos pueden aumentar la productividad y satisfacer las demandas de los consumidores. ¿No sabe por dónde empezar? Obtenga más información aquí.

Publicado 22 de mayo de 2019

Temas: Productos químicos

Jamey Geer
Jamey Geer
Batch Product Manager, Rockwell Automation
Jamey has been working with Rockwell Automation for over 15 years. He spent several years applying Rockwell Automation technologies and developing automation systems before transitioning into Commercial Engineering. He took over as the Product Manager for Batch Control in December of 2018.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Obtenga flexibilidad y productividad con sistemas batch modernos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose