Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Emule, pruebe y perfeccione: pruebe FactoryTalk Logix Echo

Obtenga 30 días de acceso gratuito al potente software de emulación de controladores de Rockwell Automation

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieros mirando una pantalla de computadora

¡Usted lo pidió y nosotros lo hicimos! Ahora ofrecemos una licencia de 30 días de FactoryTalk® Logix Echo para que pueda experimentar el software de emulación de controladores más reciente de Rockwell Automation sin riesgos. Compruebe de primera mano las ventajas de la emulación de controladores para las pruebas de programas, la resolución de problemas y la capacitación de los controladores ControlLogix 5580, GuardLogix 5580, CompactLogix 5380 y Compact GuardLogix 5380, ahora más accesibles que nunca. Esta prueba ofrece una doble ventaja: además de experimentar las características del software de emulación, también tendrá acceso a funcionalidades exclusivas disponibles solo en la última familia de controladores de Rockwell Automation, todo ello sin necesidad de hardware físico. Con FactoryTalk Logix Echo, puede evaluar cómo una actualización de controlador a la última plataforma aborda eficazmente sus desafíos o se alinea con los requisitos de su empresa, todo ello antes de invertir en hardware. Obtenga un vistazo de las características que se ha estado perdiendo de los controladores físicos a través de los controladores de software emulados con FactoryTalk Logix Echo. Aquí hay algunas características que puede probar hoy con una prueba gratuita de 30 días de FactoryTalk Logix Echo (requiere una versión compatible con las características de Studio 5000 Logix Designer®).

Alarmas basadas en tags Logix

La implementación de alarmas basadas en tags Logix mejora la eficiencia al minimizar el tiempo de desarrollo y resolución de problemas. Una configuración de tags sencilla puede definir condiciones de alarma basadas en el estado o los valores de tags específicos, lo que elimina la necesidad de alarmas basadas en instrucciones (ALMA/ALMD). Los usuarios pueden reducir el tiempo de desarrollo general con código modular preconfigurado o como una instrucción Add-On (AOI) que ha sido probada. Además, FactoryTalk Logix Echo puede ayudar a visualizar estas alarmas a través de su HMI sin hardware en la fase de prueba o ensayo.

Las alarmas basadas en tags Logix están disponibles con Studio 5000 Logix Designer versión 31.

Modo de prueba de eje

No permita que la falta de acceso a unidades físicas le impida probar su programa para determinar la funcionalidad en una familia de controladores 5380 o 5580. La descarga de un proyecto en un controlador FactoryTalk Logix Echo colocará automáticamente los ejes CIP Motion en modo de prueba, reforzando el valor de “sin modificaciones” requerido por el software. Esto incluye compatibilidad con la lógica de movimiento de tarea de seguridad, lo que permite la validación del código y amplía las capacidades de prueba virtual para más clientes. Use esta función para poner en marcha, probar o capacitar a ingenieros u operadores en su sistema sin controladores físicos ni hardware de movimiento en un entorno seguro y aislado.

El modo de prueba de eje está disponible con Studio 5000 Logix Designer versión 35 (para tarea de movimiento de seguridad use la versión 36).

Controladores de procesos

Los usuarios de controladores de procesos obtienen un entorno curado basado en procesos en Studio 5000 Logix Designer.  Diseñados específicamente para crear una aplicación de procesos de manera más eficiente, los controladores de procesos se configuran con un modelo de tareas predeterminado e instrucciones dedicadas.  La configuración ayuda a los usuarios a lograr un mejor diseño y despliegue generales que siguen las pautas de PlantPAx para un rendimiento más predecible.  Además, las instrucciones de procesos incorporadas permiten un uso de memoria más eficiente y una experiencia de usuario más sencilla en comparación con la adición de AOI para lograr la misma funcionalidad. Obtenga la experiencia completa ejecutando la aplicación en FactoryTalk Logix Echo como controlador de procesos en lugar de su controlador existente para comparar las mejoras.  

El soporte para controladores de procesos está disponible con Studio 5000 Logix Designer versión 33.

FactoryTalk Logix Echo Software
FactoryTalk Logix Echo Software
FactoryTalk Logix Echo Software
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
Más información

Publicado 5 de junio de 2024

Temas: Integrated Architecture FactoryTalk Logix Echo Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Emule, pruebe y perfeccione: pruebe FactoryTalk Logix Echo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose