Loading
Blog | The Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

IO-Link Wireless mejora las máquinas de envasado

IO-Link Wireless mejora la adaptividad de las máquinas de envasado

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hombre trabajando en una tableta

La Independent Cart Technology (ICT) de Rockwell Automation está revolucionando el campo de los sistemas de transporte, ya que permite un control de movimiento preciso con propulsión sin fricción. La independencia de movimiento es clave para la personalización masiva, ya que permite flexibilidad, reducción de cuellos de botella y mejor rendimiento. Sin embargo, esta libertad mecánica tiene un costo, ya que proporcionar conectividad de dato en tiempo real para sensores y actuadores en los movers se vuelve extremadamente difícil. La independencia que ICT proporciona a los movers permite muchos beneficios en una variedad de aplicaciones, pero la automatización incorporada en los movers abre el potencial para beneficios adicionales y significativos al usar ICT.

La habilitación del control en tiempo real mediante la inclusión de IO-Link Wireless en los movers proporciona un nivel adicional de independencia, ya que los productos pueden procesarse mientras están en movimiento constante de manera ágil y sincronizada. Esto simplifica la producción, no solo en el transporte de los productos a través de la máquina, sino también en la adaptación del proceso de producción real para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Se minimiza el tiempo de cambio de línea y de configuración de herramientas, lo que permite una amplia gama de tipos de productos por máquina y reduce el costo y el tiempo de lanzamiento al mercado de la aplicación de nuevos tipos y diseños de productos. La huella de la máquina y los gastos generales de mantenimiento se reducen debido a la reducción de cables, cadenas, correas, componentes mecánicos y accesorios de automatización externos adicionales. La comunicación con los movers también permite capacidades de monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo.

El control en tiempo real requiere conectividad de grado industrial. Hasta hace poco, la conectividad por cable era un hecho en la automatización de fábricas, ya que su alta confiabilidad y baja latencia permitían el control y el monitoreo de las máquinas. Pero el uso de cables en un sistema de transporte de mover independiente es prácticamente imposible. Se necesita una solución de comunicación inalámbrica, pero las tecnologías inalámbricas tradicionales como Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth carecen de confiabilidad y latencia para el control de los movers. Simplemente no están diseñadas para cumplir con los estrictos requisitos de comunicación ultra confiable, de baja latencia y escalable.

La solución disponible hoy en día que se diseñó para satisfacer las necesidades de ese tipo de automatización inalámbrica es IO-Link Wireless. IO-Link Wireless se desarrolló como un estándar de comunicación inalámbrica global para reemplazar los cables tanto en el control de sensores/actuadores en tiempo real como en el monitoreo para la automatización de la fábrica. Basado en el estándar IO-Link IEC 61131-9, es una extensión del sistema a la tecnología ya establecida basada en IO-Link. IO-Link Wireless ofrece un alto grado de confiabilidad industrial con baja latencia determinista, robustez y escalabilidad para admitir una alta densidad y rendimiento de dispositivos controlados de forma inalámbrica.

CoreTigo, un socio tecnológico de Rockwell Automation, ofrece una solución que permite una comunicación IO-Link Wireless de alto rendimiento en los sistemas ICT. Cada mover está equipado con un concentrador multipuerto IO-Link Wireless (TigoHub) que permite la conectividad de múltiples sensores y actuadores en el propio mover. El IO-Link Wireless Master (TigoMaster) se comunica de forma inalámbrica con los dispositivos de los movers y se conecta al PLC para el control de automatización y a los servidores de nivel de ICT empresarial e Internet de las cosas para el monitoreo de datos. La solución de antena única de CoreTigo es un componente clave para la integración de ICT. Permite una solución altamente confiable, escalable y segura que puede admitir la comunicación con cientos de movers y dispositivos de forma inalámbrica. Lo hace mientras está en movimiento constante en una máquina contenida o en un área de celda de trabajo con múltiples sistemas ICT. La alimentación también puede suministrarse de forma inductiva al mover mediante un sistema de alimentación sin contacto de VAHLE, también un socio tecnológico de Rockwell Automation. VAHLE crea sistemas para la transmisión de energía sin contacto para proporcionar a los movers móviles la alimentación requerida con un tamaño ultra pequeño y un peso bajo. Por lo tanto, los fabricantes de máquinas obtienen el grado de libertad para equipar los movers con sensores actuadores y, al mismo tiempo, transportar la carga útil requerida. La combinación de los dispositivos IO-Link Wireless de CoreTigo y la tecnología de alimentación inductiva permite una solución de alimentación y detección completamente libre de cables para ICT.

El usuario final Cloostermans comenzó a utilizar la solución de CoreTigo hace dos años con la visión de crear una combinación potente de alimentación y comunicación inalámbricas sobre los sistemas ICT de Rockwell Automation. Hoy, Cloostermans ofrece la mayor integración de sistemas ICT inalámbricos, con más de 300 dispositivos trabajando sincronizados en una máquina. Si está diseñando un nuevo sistema de transporte, ahora es el momento de hacerlo aún más independiente y adaptable con una solución inalámbrica industrial que permite el control y el monitoreo en tiempo real mientras está en constante movimiento, sin limitaciones. Hable con su ejecutivo de ventas de Rockwell Automation o con el contacto regional de CoreTigo para obtener más información.

Publicado 23 de febrero de 2022

Temas: The Connected Enterprise Tecnología de carrito independiente

Ohad Oman
Ohad Oman
Director de marketing de productos de CoreTigo
Ohad Oman es director de marketing de productos en CoreTigo. Cuenta con una amplia experiencia multidisciplinaria en Internet de las cosas, tecnologías inalámbricas y equipos de capital industrial. CoreTigo es Technology Partner en el programa PartnerNetwork™ de Rockwell Automation.
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link Wireless mejora las máquinas de envasado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose