Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Soluciones de automatización con comunicaciones remotas

Main Image

Las telecomunicaciones han estado en constante progreso en los últimos 25 años, anticipándose continuamente a la demanda del mercado. En este sector la tecnología y los servicios evolucionan con rapidez, la demanda de servicios y el tráfico de red crecen vertiginosamente.

En consecuencia, en los últimos años se ha hecho un enorme esfuerzo de inversión a nivel mundial para dar cobertura a estas nuevas tecnologías. En España la cobertura de banda ancha fija es del 99%, y la de banda ancha móvil de un 93%. La tecnología está desarrollada, y la infraestructura está disponible, ¿Por qué no usarlas para cubrir las necesidades de comunicación que frecuentemente se plantean en la industria?

Situaciones habituales como poder comunicar dos sistemas de control que están en ubicaciones diferentes, tener un sistema SCADA centralizado monitorizando los autómatas de todas las plantas o incluso que la instalación envíe mails con la producción diaria a las personas adecuadas son cuestiones demandadas por las industrias, como energías renovables, tratamiento de aguas y fabricantes de maquinaria, y que ya son posibles gracias a las avanzadas tecnologías de telecomunicaciones disponibles EtherNet/IP.

De la elección del router dependerá en gran medida el valor añadido que adquirirá la tecnología de red añadida a una aplicación. El router básico se encarga de comunicar dos equipos que están en distintas redes y solo transmitirá entre ellas la información necesaria. Los routers con comunicación remota incorporan un Modem (3G, 4G, etc) o un puerto WAN para tener conectividad a Internet desde cualquier punto.  

Dichos routers suelen tener seguridades tipo Firewall y/o la posibilidad de conexión mediante VPN para ayudar en la protección contra amenazas de redes externas. Es muy recomendable que el router realice toda la comunicación remota. No sólo establecerá la conexión sino que se encargará también de enviar SMS ante alarmas, anomalías e incidencias de funcionamiento y registrará históricos de datos de funcionamiento de la instalación.

La seguridad es un punto a tener muy en cuenta cuando tenemos que diseñar y mantener una red.

Se debe establecer una conexión segura entre los equipos que se van a comunicar, estableciendo túneles de comunicación cifrados a través de internet para proteger a los datos en tránsito.

Este es el objetivo de instalar redes privadas virtuales (VPN), que nos proporcionan reglas de acceso a la red virtual, mediante usuario y password y además se cifran los paquetes que se intercambian los equipos a través de la red. Y de forma complementaria se deben asegurar las redes industriales frente a accesos no deseados, intrusos que pueden acceder a datos confidenciales o incluso denegar servicios en la red. Ese nivel de seguridad nos la proporcionan los Firewalls, diseñados para bloquear el acceso no autorizado.

Las comunicaciones remotas pueden ayudar a mejorar la conectividad entre personas, dispositivos y sistemas en las aplicaciones industriales y ofrecen nuevas oportunidades de productividad, eficiencia y flexibilidad. Con un servicio técnico centralizado, las compañías pueden ahorrar costes de desplazamiento y reducir el tiempo de reacción y paradas no programadas.


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
Noem� Rodr�guez
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para usted