Planificación y diseño de un entorno productivo
El valor de la tecnología no reside solo en las características, sino en su usabilidad y experiencia de usuario. ¿Las soluciones que se implementan facilitan la vida del usuario y, por tanto, mejoran la satisfacción laboral?
Las implementaciones tecnológicas rara vez son perfectas la primera vez, por lo que es importante habilitar bucles de retroalimentación que permitan a los empleados compartir sus opiniones sinceras sobre lo que les ayuda y lo que les frena. Durante una visita a una de nuestras plantas de fabricación, vi cómo los empleados pueden calificar su experiencia en diferentes máquinas con caras “felices” o “tristes” sencillas, lo que identifica posibles áreas de mejora en la satisfacción laboral. ¡Qué gran idea!
Apoyo a la transformación de habilidades
Navegar por la era digital implica un conjunto de habilidades que pueden ser nuevas para muchos de nosotros.
¿Cómo aprovechamos las habilidades digitales que las personas están desarrollando fuera del lugar de trabajo? A medida que la tecnología se vuelve más omnipresente en nuestra vida no laboral, las personas pueden estar dedicando su tiempo libre a actividades que implican codificación, diseño, análisis de datos e incluso juegos de realidad virtual. ¿Puede aprovechar los pasatiempos e intereses y considerar cómo podrían converger para mejorar sus competencias profesionales? ¿Con qué frecuencia podemos detectar estas oportunidades en las revisiones y las discusiones sobre la planificación de la carrera?