El camino hacia un uso eficiente de la energía
Realice esta evaluación rápida para evaluar el nivel de madurez de la gestión energética industrial de su organización
La eficiencia y la gestión energética son de suma importancia en los entornos de fabricación y producción. Con el aumento de los costos energéticos y las crecientes preocupaciones medioambientales, las empresas buscan formas de reducir el consumo de energía y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. En 2023, Rockwell Automation encargó a Omdia la realización de una encuesta en línea para comprender mejor en qué punto se encuentran las principales industrias en su recorrido hacia la gestión energética. Realice esta breve evaluación para ver cómo se comparan las prácticas de gestión energética de su empresa con las de sus homólogos de la industria.