Con mayores requisitos de producción e información de las máquinas, surge la necesidad de dispositivos inteligentes de grado industrial. Los dispositivos inteligentes son componentes integrales para las máquinas inteligentes y son el primer paso para capturar los datos operativos. Estos dispositivos inteligentes lo ayudan a tomar decisiones más inteligentes e informadas.
El valor de los dispositivos inteligentes industriales
Los dispositivos inteligentes son esenciales para los equipos y las máquinas más inteligentes, al igual que para los sistemas conectados inteligentes y las operaciones impulsadas por el conocimiento. Estos suelen ser el primer paso de una transformación digital, ya que brindan datos en tiempo real sin procesar. Esta valiosa información puede aminorar uno de los problemas más relevantes: el tiempo improductivo no planificado. Mejore la productividad con información que se origina en la planta mediante dispositivos que pueden habilitar el mantenimiento predictivo, abordar los problemas de funcionamiento y reducir el tiempo de reparación.
Sensores inteligentes
Los sensores inteligentes lo ayudan a fusionar diferentes datos en flujos de información práctica y permiten que se monitoreen y optimicen los activos desde cualquier lugar y en tiempo real. Nuestra cartera de sensores inteligentes es la base del control e información integrados, lo que proporciona datos sin procesar para The Connected Enterprise.
Seguridad inteligente
Los dispositivos de seguridad inteligentes ayudan a proteger a las personas, las máquinas y los procesos, y al mismo tiempo proporcionan datos sin procesar para The Connected Enterprise. Lo hacen mediante la fusión de datos de seguridad de la planta en flujos de información práctica y la capacidad de monitorear y optimizar los activos desde cualquier lugar en tiempo real.
Control inteligente de motores
Los motores eficientes bridan mayor rendimiento y el impacto del fallo de los motores puede ser significativo. Con los dispositivos de control inteligente de motores, puede mejorar la productividad y evitar los fallos de motores, con un enfoque integrado basado en los datos.
Más información sobre nuestros productos inteligentes:
Monitoreo inteligente
Nuestros productos de monitoreo inteligente lo ayudan a que la planta funcione de manera productiva y eficaz. Mediante la detección de posibles fallos en los equipos antes de que se produzcan y el monitoreo del consumo de energía, puede extender su sistema de control de automatización con protección de máquinas.
Integración del sistema de control
Integre sus dispositivos inteligentes Allen-Bradley al sistema de control Logix. Cuando integra la tecnología de control inteligente de motores al sistema de control, este acceso a la información en tiempo real lo ayuda a tomar decisiones durante las operaciones.