Soluciones que ponen sus operaciones en el centro de atención
Experimente las operaciones midstream conectadas
Explora cómo las tecnologías de procesos y de energía se combinan en oleoductos, terminales y sistemas de compresión en una experiencia digital unificada
Los sistemas digitales basados en datos pueden reducir el tiempo improductivo anual hasta en un 70% y disminuir considerablemente los costos de mantenimiento no programado en las operaciones de oleoductos y midstream.
Tecnologías como los sensores, la analítica y los controles automatizados permiten que los sistemas monitoreen y ajusten continuamente el uso de la energía, mejorando la eficiencia en toda la infraestructura energética.
Fuente: https://www.iea.org/articles/energy-efficiency-and-digitalisation
La Agencia Internacional de la Energía ha descubierto que las tecnologías digitales ya están mejorando la seguridad, la producción, la confiabilidad y la sostenibilidad de los sistemas energéticos en todo el mundo.
Fuente: https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
"La transformación del sistema energético mundial continúa a buen ritmo, y se prevé que el gas natural será un combustible de destino clave para la mayoría de las economías. Se espera que la demanda de gas natural crezca de forma constante hasta 2050, y el GNL seguirá siendo una piedra angular de la seguridad energética y la diversificación del suministro mundial."
Descubra las tecnologías de midstream
Explore la Interactividad de Midstream
Vea cómo las tecnologías integradas y la analítica avanzada pueden impulsar sus operaciones de midstream.
¿Está listo para aprender cómo puede hacer más?
Conéctese con nuestros expertos para conocer estrategias comprobadas para mejorar el ROI en petróleo y gas natural