Vista Inputs
Utilice Inputs para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de vista Inputs

La vista de entradas incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Input | Muestra el número de entrada al que se aplica esta
configuración. |
Input Filter Time Off → On | Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de
desactivado a activado en el estado activado antes de que el
dispositivo la considere válida. |
Input Filter Time On → Off | Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de
activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el
dispositivo la considere válida. |
Axis Function | Determina qué función de eje activa esta entrada.
No puedes configurar la misma función de eje para ambas
entradas. |
Invert Input Trigger | Determina si se debe invertir el activador de entrada.
|
Entregue su opinión