Registro
El contiene un registro en tiempo real de las actividades relacionadas con el dominio. En este registro puede encontrar información detallada, como:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- El navegador utilizado para abrir una sesión a través de.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Fecha y hora de conexión con el servidor de acceso remoto.
- Fecha y hora en que el servidor validó la solicitud de acceso.
- Inicio de la transacción.
- Cantidad de pérdida de paquetes, latencia y fluctuación en las comunicaciones de red.
- Fecha y hora de finalización de la transacción.
- Fecha y hora de una autenticación correcta.
- Fecha y hora de un fallo de autenticación.
Entregue su opinión