Protección de acceso
Tras algunos intentos de inicio de sesión fallidos, el servidor de acceso bloquea cualquier dirección IP pública entrante durante unos minutos. Esta medida hace que los intentos de ataque JWT de fuerza bruta resulten ineficaces.
Los archivos binarios de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager van firmados con una clave privada. Esto permite a los usuarios validar la autenticidad e integridad de FactoryTalk® Remote Access™
Manager.Las conexiones de servidor de acceso, API web y Runtime emplean un cifrado de extremo a extremo que hace que los ataques de intermediario no sean posibles.
Entregue su opinión