Módulo de Embedded Edge Compute

Un módulo de Embedded Edge Compute es un módulo basado en chasis que se comunica directamente con los PLC. Proporciona acceso de lectura y escritura a todas las etiquetas del PLC a través del backplane y del puerto Ethernet 1 frontal.
Los módulos de Embedded Edge Compute se suministran con un derecho de FactoryTalk Remote Access Runtime Pro gratuito.
OBSERVACIÓN: Consulte Derechos para obtener más información sobre este tema.
Los módulos de Embedded Edge Compute salvan la brecha entre la tecnología de la información (TI) y la tecnología operativa (OT) al permitir la supervisión con control directo. Potencia las aplicaciones de procesamiento perimetral, permitiendo la recopilación de datos, el análisis y la creación de aplicaciones personalizadas directamente en el perímetro de la red.
Los módulos de Embedded Edge Compute cuentan con opciones de conectividad que proporcionan rutas de comunicación a REST API, OPC UA y MQTT para crear un entorno colaborativo y permitir la interoperabilidad en los niveles de OT y TI, dando vida a la convergencia de TI/OT.
OBSERVACIÓN: Consulte Módulo de Embedded Edge Compute | Allen-Bradley (rockwellautomation.com) para obtener más información sobre este dispositivo.
OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre el Administrador del sistema del dispositivo, descargue este manual del usuario: Módulo de Embedded Edge Compute
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal