Servicio Runtime en un contenedor Docker
Utilizar un Docker Runtime ofrece varias ventajas, como la portabilidad, el aislamiento, la escalabilidad, la eficiencia, la coherencia y la gestión simplificada.
Docker Runtime es una aplicación multicontenedor orquestada por Docker Compose.
Un directorio llamado
RemoteAccess_Compose
incluye todos los archivos de Compose necesarios para este proyecto:- compose.yml: Este archivo define los servicios asociados a las dos imágenes de Docker y es necesario para todas las implementaciones.
- compose.rdp.yml: Un archivo de Compose opcional que habilita el escritorio remoto (RDP) para Runtime.
- compose.vpn.yml: Un archivo de Compose opcional que habilita la conexión VPN para Runtime.
- .env: Este archivo define las variables de entorno configurables que utilizan los archivos de Compose.
Además, un archivo .tar.gz contiene dos imágenes esenciales de Docker que debe cargar en su host:
- Setuphost: Este servicio presenta un comportamiento idempotente y se adapta a su configuración, tal como se define a través de las variables de entorno del archivo .env. Véase Configurar las funciones admitidas en el contenedor. Este servicio inicia un contenedor con privilegios que ejecuta scripts en el host como usuario raíz para inicializar el entorno para la ejecución segura y correcta del contenedor en Runtime.
- Runtime: Este servicio inicia el contenedor de Runtime, que se ejecuta como usuarioremoteaccess_runtime, después de completar correctamente el servicio setuphost.
Entregue su opinión