Uso compartido de Internet
El uso compartido de Internet permite compartir la conexión a Internet que usan Windows Runtime y el enrutador con un dispositivo de una subred de automatización. Este proceso es posible independientemente de si Runtime está conectado a a través de una conexión VPN.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
OBSERVACIÓN:
Consulte Derechos para comprobar si su licencia permite esta característica.
OBSERVACIÓN:
El modo de conexión Uso compartido de Internet no es compatible con los dispositivos Ubuntu 22.
Para proporcionar conexión a Internet a dispositivos remotos conectados a través de una subred de automatización, proceda de la siguiente manera:
Windows Runtime
- Inicie Windows Runtime.
- Haga clic en el iconoUso compartido(engranaje) y seleccione la red a la que desea proporcionar acceso a Internet en el panelSeleccionar redes para proporcionar acceso a Internet.
- SeleccioneCualquieraoUsar lista Permitidaspara compartir Internet con todos los dispositivos conectados con Runtime o para introducir las direcciones MAC de los dispositivos con los que desea que Runtime comparta la conexión a Internet.OBSERVACIÓN: La entradaEthernetaparece en esta sección si hay algún puerto de Ethernet habilitado en el dispositivo remoto.
Enrutadores
OBSERVACIÓN:
Para obtener información sobre cómo configurar un enrutador para habilitar el modo Uso compartido de Internet, consulte el manual del usuario suministrado con el enrutador.
Entregue su opinión