Interacción de los elementos del sistema

Dentro de la arquitectura del sistema de
FactoryTalk® Remote Access
, los componentes del sistema de hardware y software interactúan entre sí por medio de una conexión de la infraestructura de servidor entre
FactoryTalk® Remote Access
Manager
y los dispositivos remotos.
Los componentes del sistema se dividen en tres grupos principales:
  1. FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    : Interfaz web a través de la cual un técnico de soporte puede conectarse a un dispositivo remoto para ofrecer asistencia desde su ordenador local.
  2. Infraestructura de servidor
    : Conexión que aloja los dominios de los usuarios.
    • Servidores de acceso
      : Constan de un conjunto redundante distribuido de servidores que administran la autenticación de dispositivos remotos y
      FactoryTalk® Remote Access
      Manager
      .
    • Servidor de retransmisión
      : Consta de un conjunto redundante distribuido de servidores que actúan como relé para una conexión de extremo a extremo entre
      FactoryTalk® Remote Access
      Manager
      y los dispositivos remotos.
  3. Dispositivos remotos
    : Constan de dispositivos de automatización industrial instalados en una ubicación remota, como HMI, IPC y enrutadores que integran el Runtime.
OBSERVACIÓN: Consulte Conectividad de cliente y servidor para obtener más información sobre este tema.

Información general sobre el proceso de acceso remoto

FactoryTalk® Remote Access
Manager
, Runtime y los enrutadores se autentican en un servidor de acceso mediante conexiones salientes SSL/TSL, que suelen estar permitidas por los firewalls.
Cuando
FactoryTalk® Remote Access
Manager
va a establecer una conexión con Runtime o un enrutador, se produce el siguiente proceso:
  1. Los puntos de conexión afectados seleccionan el servidor de retransmisión que proporciona el mejor tiempo de ida y vuelta.
  2. Se establece una conexión segura de extremo a extremo entre los puntos de conexión y el servidor de retransmisión.
  3. El servidor de retransmisión reenvía los mensajes cifrados, sin descifrarlos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal