Cómo establecer una conexión VPN con un dispositivo remoto
Puede establecer una conexión de dispositivo remoto a través de puertos VPN, serie o USB.
Conexión VPN
Para establecer una conexión VPN entre y el Runtime instalado en el dispositivo remoto:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Acceda ay seleccione .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Desplácese por el panel de dominios de la izquierda y seleccione el dispositivo para el que desea establecer una conexión serie.
- Encima del panel derecho, seleccione el botónVPN.
- Se abre la herramientaAcceso interactivo. SeleccioneConexión.
- En la pestañaVPN, puede seleccionar:
- Detalles de conexión: Detalles de solo lectura sobre la conexión VPN entre Runtime y el dispositivo.
- Detalles del tráfico VPN: Detalles de solo lectura sobre el tráfico enviado y recibido clasificado por dirección IP.
- Configuración IP: Seleccione cómo desea que se asigne una IP de LAN virtual. Para ello, elijaLa dirección IP de LAN virtual es asignada por Runtime (predeterminado)oLa dirección IP de LAN virtual es asignada manualmente.
OBSERVACIÓN:
En los dispositivos Ubuntu 22, la conexión VPN no se ejecuta si
Arranque seguro de UEFI
está habilitado.Runtime libera direcciones IP aleatorias dentro de un rango determinado en su red y crea una caché de ARP. Cada dirección IP que se libere dentro de la misma red y que no esté asociada a ninguna dirección MAC se asignará al adaptador de red virtual de VPN.
OBSERVACIÓN:
Es posible que las direcciones locales de enlace no sean únicas fuera de su segmento de red.
Si la red de automatización utiliza direcciones locales de enlace que pertenecen a la clase 169.254.0.0/16, el adaptador de VPN asigna una dirección IP compatible con la red de acuerdo con las especificaciones que proporciona el propio protocolo local de enlace.
Si la red de Runtime expone más direcciones IP de clases diferentes, se asignará una interfaz virtual a varias direcciones IP, cada una compatible con su clase.
Para establecer un intervalo de direcciones IP:
- Acceda a Windows Runtime instalado en el dispositivo remoto.OBSERVACIÓN: Consulte Instalación y configuración de Windows Runtime para obtener más información sobre la instalación de Runtime.
- Seleccione la pestaña de configuración deVPN.
- Marque la entradaVPN.
- Haga clic enConfigurar.
- Se abre elGrupo de direcciones IP estáticas de VPN. Introduzca uno o más rangos de direcciones IP en los camposDeyHasta. También puede introducir laMáscarade subred.
OBSERVACIÓN:
La comprobación de conflictos relacionados con las direcciones IP que se acaban de generar no se lleva a cabo automáticamente y, por lo tanto, recae en el usuario.
Entregue su opinión