Cómo activar un derecho
un derecho
OBSERVACIÓN:
Consulte Derechos para obtener más información sobre
derechos
.Las HMI, OptixPanel™, OptixEdge™, módulos de Embedded Edge Compute y enrutadores
ya cuentan con un derecho
de Runtime, pero tendrá que realizar su compra para otros dispositivos.- Para comprar derechos, vaya a la página de comercio de Rockwell https://commerce.rockwellautomation.com/ e inicie sesión con su cuenta de MyRockwellAutomation.
- EscribaFactoryTalk Remote Accessen la barra de búsqueda de la página web y seleccione el derecho que desea comprar. A continuación, haga clic en la cesta de la compra para proceder a la compra.
- Acceda a FactorytalkHub.com y haga clic en el icono
.
- SeleccioneVer derechos: aquí puede comprar o asignar derechos.
- Una vez que haya comprar un derecho, este aparecerá en la listaDisponible para asignación.
- Haga clic en el botónAsignarsituado junto al derecho comprado y confirme.OBSERVACIÓN: El derecho aún no está asociado al servicio.
- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager y seleccioneVista de dominio.
- Seleccione el dispositivo para el que desea activar un derecho y haga clic en el icono más dentro de un círculo junto al panelDerechode la derecha.
- Seleccione el derecho comprado en la lista que aparece y asócielo al dispositivo.
Si un dispositivo que aloja Runtime deja de funcionar, es posible trasladar temporalmente el derecho a otro dispositivo, mientras se repara el primero. Para ello:
- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager y a la secciónVista de dominio.
- Seleccione el dispositivo que no funciona y acceda al panelDerechoscorrespondiente.
- Anule la asociación del derecho. El derecho se trasladará a la listaDisponible para asignación.
- Asocie el derecho a un dispositivo de reemplazo temporal siguiendo el procedimiento.
- Anule la asociación del derecho del dispositivo de reemplazo temporal y asócielo de nuevo al dispositivo reparado.
OBSERVACIÓN:
Puede comprobar si un dispositivo está registrado a través de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager en el panel derecho de la sección , o de Windows Runtime, en la sección Información
(icono de 'i' rodeada por un círculo
).Entregue su opinión