Habilitar FactoryTalk Remote Access para FactoryTalk Design Studio
Puede configurar la comunicación entre FactoryTalk Remote Access y FactoryTalk Design Studio creando y configurando el usuario
FTDS
de FactoryTalk Remote Access.
OBSERVACIÓN:
Para que funcionen juntas, las instancias de FactoryTalk Remote Access y FactoryTalk Design Studio que utilice deben tener derechos dentro de la misma organización en FactoryTalk Hub. FactoryTalk Design Studio solo puede comunicarse con la instancia de FactoryTalk Remote Access en la misma organización de FactoryTalk Hub. Consulte los derechos en la Ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access
Para realizar esta tarea, es necesario que tenga derechos asignados para usar FactoryTalk Remote Access.
- Para habilitar al usuario FTDS en FactoryTalk Remote Access para poder usarse con FactoryTalk Design Studio:
- Abra la aplicación FactoryTalk Remote Access en FactoryTalk Hub.
- En el lado izquierdo de la pantalla, expandaConfiguraciónseleccionando la flecha hacia abajo.
- SeleccioneOpciones de dominio, aparecerá la pantallaOpciones.
- Marque la casillaHabilitar la integración de FactoryTalk Design Studio (Linx)y seleccioneGuardar.Al seleccionar esta opción, se crea un usuario de FactoryTalk Remote Access con la etiquetaFTDSque se utilizará para establecer los permisos.
- SeleccioneExplorador > Vista de dominioen el lado izquierdo de la pantalla.
- Seleccione el dispositivo o la carpeta con los puntos de conexión que desea conectar a través de FactoryTalk Design Studio. Puede conectarse a un único punto de conexión o establecer permisos para todos los puntos de conexión que haya colocado en una carpeta de su organización.Los dispositivos de punto de conexión de FactoryTalk Remote Access permiten una conectividad segura con los controladores. Conceder acceso del punto de conexión al usuario de FTDS permite que FactoryTalk Design Studio se comunique a través del punto de conexión con los controladores locales. Para implementar en un controlador local con FactoryTalk Design Studio, el controlador debe ser accesible en la misma red que un dispositivo de conexión final de FactoryTalk Remote Access.Para obtener más información sobre cómo agregar un dispositivo de punto de conexión, consulte:FactoryTalk Remote Access Manager Toolsen la Ayuda de FactoryTalk Remote Access. Para este paso, consulte la ayuda deRegistro del dispositivo en un dominio.
- Seleccione el punto de conexión al que desea asignar permisos para el usuarioFTDShabilitado. Se abre un panel de información en el lado derecho de la pantalla.
- Seleccione la flecha junto aPermisospara expandir la lista de permisos.
- Seleccione el signo más situado junto aPermisospara agregar el usuario de FactoryTalk Design Studio.
- Seleccione el signo más situado junto al usuario etiquetado comoFTDSpara agregar el usuario y, a continuación, cierre el cuadro de diálogoAgregar permisosseleccionando la x en la parte superior derecha del cuadro. El usuarioFTDSaparece ahora en la lista de permisos.
- Seleccione el usuarioFTDS.
- EnOperaciones con permiso, seleccione la flecha para expandirAcceso interactivo.
- Marque la casillaPermitirsituada junto aAcceso a la red (VPN). El usuarioFTDSahora tiene permiso para acceder al dispositivo de punto de conexión seleccionado. Para conceder permiso de usuarioFTDSa todos los dispositivos de punto de conexión de la organización, resalte el nivel superior en la estructura de carpetas y repita este proceso
FactoryTalk Design Studio ahora puede utilizar el usuario
FTDS
para comunicarse con los dispositivos conectados a los puntos de conexión de FactoryTalk Remote Access. A continuación, debe configurar los puntos de conexión en FactoryTalk Design Studio. Vaya a Conectar FactoryTalk Design Studio con FactoryTalk Remote AccessEntregue su opinión