Introducción

FactoryTalk® Remote Access
es el sistema de software de Rockwell Automation
que permite el acceso remoto y la asistencia a equipos industriales.
El sistema de acceso remoto consta de un
FactoryTalk® Remote Access
Manager
, un conjunto de applets, una infraestructura de servidores, y los componentes de hardware que son necesarios, como enrutadores, que interactúan entre sí a través de una red segura.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal