Subdispositivos

Los subdispositivos pueden estar formados por dispositivos como PLC, variadores, IPC y similares, que están conectados a una subred y funcionan junto con un dispositivo remoto, como un Runtime, un enrutador o una HMI.
Puede agregar uno o varios subdispositivos para cada dispositivo remoto a través de la sección
Vista de dominio
en
FactoryTalk® Remote Access
Manager
y establecer cualquier servicio para cada subdispositivo. De esta manera, puede conectarse directamente a los servicios del subdispositivo sin tener que establecer primero una conexión VPN con el dispositivo remoto. Cuando se establece una conexión, se abre una aplicación en función de la dirección IP del subdispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal