Aprobar acceso remoto

La entrada
Aprobar acceso remoto
introduce un nivel adicional de seguridad en el dispositivo remoto. Le permite acceder al escritorio remoto o abrir un canal VPN solo con el permiso del usuario o accediendo directamente al dispositivo remoto. Esta configuración solo se puede aplicar a dispositivos individuales.
OBSERVACIÓN: Es necesario tener permisos de instalador de dispositivos para habilitar o deshabilitar la entrada
Aprobar acceso remoto
.
Para habilitar la característica
Aprobar acceso remoto
en un dispositivo remoto:
  1. Acceda a
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    y seleccione
    Explorer
    Vista de dominio
    .
  2. Seleccione el dispositivo remoto para el que desea establecer el permiso
    Aprobar acceso remoto
    .
  3. En el panel derecho, marque la opción
    Aprobar acceso remoto
    .
Cuando la opción
Aprobar acceso remoto
está habilitada en un dispositivo e intenta iniciar una conexión VPN o una sesión de Escritorio remoto a través de
FactoryTalk® Remote Access
Manager
, aparece una ventana de autorización en el dispositivo remoto que muestra el nombre de usuario y la dirección IP de la conexión de usuario entrante. A continuación, el operador del dispositivo remoto podrá permitir o denegar el acceso al dispositivo. Si deniega el acceso, una notificación le informará de que no se ha permitido la solicitud de conexión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal