Agregar un evento de cambio de valor de variable

Agregue y configure un evento de cambio de valor de variable para mostrar un cuadro de diálogo cuando cambie el valor de una variable.
CONSEJO: En lugar de utilizar un evento de cambio, también puede configurar un evento de transición. Para obtener más información sobre los eventos, consulte Eventos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione
    MainWindow (type)
    .
  2. En
    Eventos
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    ProjectName
    Modelo
    Variable1Changed
    VariableValueChangedEvent (type)
  3. Junto a
    Variable1Changed/VariableValueChangedEvent
    , seleccione
    Add
    y elija
    Comandos
    Comandos de interfaz de usuario
    Abrir ventana de diálogo
    .
  4. En
    Métodos
    Argumentos de método
    , cree un vínculo dinámico entre
    Diálogo
    y
    ProjectName
    UI
    Diálogos
    CuadroDeDiálogo1 (type).
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal