Depurar NetLogic iniciando sesión en la salida
Depure NetLogic de tiempo de diseño y tiempo de ejecución registrando mensajes en el panel
Salida
de FactoryTalk Optix Studio
. Los mensajes muestran información sobre objetos y variables o comprueban si se ha alcanzado una determinada línea de código.
CONSEJO:
Para depurar exhaustivamente un NetLogic, siga uno de estos procedimientos:
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Depurar NetLogic iniciando sesión en la salida
- EnVista del proyecto, haga doble clic en el NetLogic para localizar y solucionar el problema.Se abre NetLogic en el editor de código externo.
- Agregue métodosLogal código NetLogic.Para obtener más información, consulte Escribir mensajes de registro.Por ejemplo:
- Log.Info(LogicObject.BrowseName,"Information message");
- Log.Warning(LogicObject.BrowseName,"Warning message");
- Log.Error(LogicObject.BrowseName,"Error message");
- Para mostrar mensajes de registro enFactoryTalk Optix Studio, use una de las siguientes opciones:
- Depure un NetLogic de tiempo de ejecución. Seleccionee investigue el panelEn ejecuciónSalida.CONSEJO: Puede ejecutar el proyecto en el destino del emulador para la depuración.
- Depure un NetLogic de tiempo de diseño. Ejecute NetLogic e investigue el panelSalida.
CONSEJO:En el panelSalida:- Los errores de NetLogic de tiempo de diseño se muestran en la fichaSalida de Studio.
- Los errores de NetLogic de tiempo de ejecución se muestran en la ficha. Por ejemplo,ApplicationNameSalida del emulador.
Para obtener más información, consulte Panel Salida. - Edite el código y repita el procedimiento.
Entregue su opinión