Depurar NetLogic localmente con Visual Studio
Depure un proyecto local con NetLogics de tiempo de diseño y tiempo de ejecución mediante
Visual Studio®
.Requisitos previos
- Descargue, instale y establezcaVisual Studiocomo editor de código predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Obtenga más información sobre la depuración enVisual Studio. Consulte Primer vistazo al depurador de Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
- Para depurar NetLogic localmente con Visual Studio
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir solución .NET.Se abreVisual Studio.
- Puede elegir entre:
- Depure un NetLogic de tiempo de ejecución. Ejecute elAplicación FactoryTalk Optixy, a continuación, enVisual Studio, adjúntelo al procesoFTOptixRuntime. Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
- Depure un NetLogic de tiempo de diseño. EnVisual Studio, conéctese al procesoFTOptixStudioy ejecute el NetLogic de tiempo de diseño. Consulte Ejecutar un NetLogic en tiempo de diseño.
- Detenga el proceso de depuración, edite el código y repita el procedimiento.
Entregue su opinión