Crear un botón que genere el informe

Genere un informe PDF con la pulsación de un botón.
  1. Para crear un botón que genere el informe
  2. Cree el botón:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      GenerateReportButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Generate Report
      .
  3. Configure el botón:
    1. En
      Eventos
      , junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      Informes
      Informes1
      GeneratePdf
    2. En
      Argumentos de método
      , establezca el valor de la propiedad
      OutputPath
      .
      Escriba la ruta de acceso de archivo donde desea guardar el informe.
      Por ejemplo, escriba:
      C:\Users\
      user_name
      \Documents\Reports\Report.pdf
      user_name
      Su nombre de usuario de Windows. Por ejemplo,
      JohnDoe
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal