Configurar un explorador web

Agregue un objeto de explorador web para mostrar contenido web en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , dentro de
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione
    Nuevo
    Contenidos
    Explorador web
    .
  2. En
    Propiedades
    , dentro de
    URL
    , introduzca la dirección de sitio web que se va a mostrar en tiempo de ejecución.
    CONSEJO: La dirección del sitio web debe comenzar con el protocolo. Por ejemplo,
    https://rockwellautomation.com
    .
  3. (Opcional) En el
    Modo de incógnito
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Verdadero
      . El explorador web se ejecuta en modo de incógnito y no almacena la caché.
    • Falso
      . El explorador web no funciona en el modo de incógnito y almacena la caché. El modo de incógnito solo se aplica al motor de presentación nativo y no al motor de presentación web.
    CONSEJO: De forma predeterminada, un objeto de explorador web se ejecuta en el modo de incógnito. Puede deshabilitar el modo de incógnito para incrustar aplicaciones web progresivas (progressive web apps, PWAs) en su proyecto y, a continuación, utilizar las aplicaciones web progresivas sin acceso a Internet. La deshabilitación del modo de incógnito solo funciona en el motor de presentación nativo.
  4. (opcional) En
    Omitir errores de CA no válidos
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Verdadero
      . Omitir los errores sobre los certificados no firmados por una entidad de certificación (Certificate Authority, CA) de confianza en tiempo de ejecución.
    • Falso
      . Muestra errores sobre certificados no firmados por una CA de confianza en tiempo de ejecución.
    CONSEJO: En tiempo de ejecución, en caso de un error de certificado, puede aceptar el riesgo y continuar o cancelar la operación. Consulte Errores de certificado.
  5. (Opcional) En
    Encabezados personalizados
    , introduzca encabezados para enviar información adicional en una llamada por API.
    Cada encabezado debe tener este formato:
    header_property
    :
    header_property_value
    . Separe los encabezados introduciéndolos en varias líneas.
    header_a:value_a header_b:value_b
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal