Crear un registrador de eventos

Cree un registrador que monitorice la temperatura actual.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Registradores
    y seleccione
    Nuevo
    Registrador de eventos
    .
  2. Configure eventos:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Configuraciones de eventos
      , seleccione
      Add
      .
    2. Establezca
      Escuchar subárbol
      en
      Falso
      .
    3. Establezca
      Tipo de evento
      en
      AlarmConditionType
      .
    4. En
      Propiedades
      , haga doble clic en
      RegistradorDeEventos1
    5. En el panel central, seleccione estas variables:
      • BaseEventType
        Message
        .
      • BaseEventType
        Severity
        .
      • BaseEventType
        Time
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AckedState
        Id
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        ConfirmedState
        Id
        .
      • BaseEventType
        ConditionType
        AcknowledgeableConditionType
        AlarmConditionType
        ActiveState
        Id
        .
    6. En el panel central, seleccione
      Aplicar
      .
  3. Cree un vínculo dinámico entre
    Base de datos
    y
    ProjectName
    Almacenes de datos
    BaseDeDatosIncrustada1
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal