Utilizar textos traducidos en un formateador de cadenas
Cree una referencia a una clave de traducción para que la clave use el texto traducido relacionado de acuerdo con la configuración regional de la sesión en tiempo de ejecución. Una clave de traducción es una referencia a una traducción específica en el diccionario de traducción.
- En la propiedadFormato, escriba los caracteres presentes en la clave. Aparecen las claves que contienen los caracteres escritos.
- Seleccione una clave y pulseEntrar.
Si el texto de la clave contiene marcadores de posición para los orígenes del formateador de cadenas, como "{0}"), aparecen las propiedades relativas.
clave
formateador de cadenas
texto
Entregue su opinión