Administrar datos cargados desde un dispositivo
Conserve o elimine los datos del almacenamiento de retentividad de un proyecto que se ha cargado desde un dispositivo.
Requisitos previos
- Cargue del un proyecto desde un dispositivo. Consulte Abrir un proyecto.
- Para administrar los datos cargados desde un dispositivo
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima del almacenamiento de retentividad y seleccione.
- EnAplicar datos retenidos, seleccione una de las siguientes opciones:
- Aplicar. Aplique los datos retenidos del proyecto que se cargó desde el dispositivo.
- Eliminar. Descarte los datos retenidos del proyecto que se cargó desde el dispositivo.
- Cancelar. Cancele la operación.
datos
carga
Entregue su opinión