Crear una carpeta
Cree una carpeta que incluya los nodos del proyecto.
Puede crear varias versiones de cualquier carpeta. Cuando crea una carpeta, la carpeta tiene automáticamente un menú contextual en el que puede hacer clic con el botón derecho para crear elementos específicos para esa categoría de carpeta. Cada categoría de carpeta tiene un icono delante.
- EnVista del proyecto, cree una de las siguientes opciones:
- Carpeta. Haga clic con el botón derecho en el nodo que contendrá la carpeta y después seleccione .
- Carpeta de categoría. Haga clic con el botón derecho en el nodo de nivel de proyecto, seleccioneNuevay, a continuación, seleccione la categoría de carpeta.
Carpeta#
aparece en Vista del proyecto
.carpeta
Entregue su opinión