Agregar un registrador de eventos

Configure un registrador de eventos para mostrar los valores almacenados en una tabla.
Requisitos previos
Cree un almacén de datos para el registrador de eventos. Consulte Crear una base de datos incrustada o Crear una base de datos ODBC.
  1. Para agregar un registrador de eventos
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Registradores
    y seleccione
    Nuevo
    Registrador de eventos
    .
  3. Para almacenar las traducciones de las cadenas localizadas en los datos de tipo de base de datos 1, introduzca en
    Configuraciones regionales
    los ID de las configuraciones regionales.
    Por ejemplo, escriba
    en-US
    .
  4. Para agregar una configuración de eventos y registrar eventos de interés:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Configuraciones de eventos
      , seleccione
      Add
      .
    2. En
      ConfiguraciónDeEvento
      #
      , establezca el
      Origen del evento
      .
      Origen
      Valor
      Origen del evento
      Valor
      Escuchar subárbol
      Cualquier objeto de proyecto:
      (sin valor)
      Verdadero
      Un nodo/objeto y todos sus objetos secundarios:
      Vínculo dinámico (nodo/objeto primario)
      Verdadero
      Un objeto de proyecto específico:
      Vínculo dinámico (objeto específico)
      Falso
    3. En
      Tipo de evento
      , seleccione el tipo de evento de interés.
      CONSEJO: Considere la posibilidad de crear un registrador de eventos dedicado para los tipos de eventos de auditoría.
    4. En el panel central, seleccione las variables que desee registrar y elija
      Aplicar
      .
      IMPORTANTE:
      Al seleccionar una variable para registrar, se establece automáticamente un vínculo dinámico en
      Campos de evento para registrar
      . El vínculo dinámico apunta al argumento de evento correspondiente seleccionado automáticamente. Si el argumento de evento no representa los datos de interés, seleccione un atributo diferente en el cuadro de diálogo
      Vínculo dinámico
      .
      Puede combinar varios argumentos de evento mediante vínculos dinámicos o convertidores (por ejemplo, un formateador de cadenas).
    5. Para registrar solo los eventos generados por interacciones del usuario con la aplicación, establezca
      Sesiones no interactivas excluidas
      como
      Verdadero
      .
  5. En
    Base de datos
    , seleccione la base de datos para almacenar las propiedades seleccionadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal