Aplicar un estilo global al proyecto

Seleccione una hoja de estilo que
Aplicación FactoryTalk Optix
mostrará en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
  1. Para aplicar un estilo global al proyecto
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    NativePresentationEngine
    o
    WebPresentationEngine
    .
  3. En
    Propiedades
    , en
    Hoja de estilo
    , seleccione la flecha desplegable después del valor de la hoja de estilo y, a continuación, elija la hoja de estilo que desee aplicar.
El proyecto usa las propiedades
Estilo global
de la hoja de estilo seleccionada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal